关于 i.mxrt1021 处理器的 BEE、固件更新和重新定位 BEE 内存的几个问题。
1) BEE 头位置目前位于 0x6000_0400。SPL 从 0x6000_0000 开始。如果我需要擦除包含 BEE 标头的区域,就会丢失 SPL,因为闪存每次擦除 0x1000。我是否可以重新定位 BEE 部分,这样就可以擦除并重新写入这些数据?您有这方面的文件或范例吗?
2) 如果我对使用 BEE/HAB 保护的区域进行固件更新,如何才能支持 Ping/pong 缓冲区式的方法,使 APP 安全?如果出现电源故障或在将 BEE 标头写入闪存时出现问题,BEE 标头可能已损坏,处理器将无法通过安全检查。
3) 使用 MCUXpresso 安全配置工具 v25.12 时,可以保护三个区域。每个人都有 BEE 头像吗?它们放在哪里?是否有相关文件,是否可以更改?
4) 在 rt1021 手册(IMXRT1020RM
Rev. 2, 01/2021)中简要提到了命令序列文件 (CSF)。相关文件在哪里?
你好,@joshgentrycargt、
关于 Q1~3,请参阅 RT1020 的 SRM。您可以通过安全文件渠道申请。
有关第 4 季度的信息,请参阅https://docs.nxp.com/bundle/AN14902/page/topics/introduction.html#。
有关上述主题的任何其他问题,请创建私人票务与我们讨论。我们不允许在这里讨论网络安全话题。
感谢您的耐心和理解!
顺便说一下,要创建私人票务,请参阅https://www.nxp.com/video/tutorial-for-nxp-support-case-portal:NCP-VIDEO。
祝您愉快,
Kan
-------------------------------------------------------------------------------
注:
- 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢!
- 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略
如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。
-------------------------------------------------------------------------------