2300977_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2300977_zh-CN

2300977_zh-CN

S32G3 QSPI 报告 FR[AIBSEF] 错误

专家你好

我们收到来自 IAST 的问题,他们报告 M7 应用程序报告了FR[AIBSEF] 错误。他们使用的是 RTD4.0.2。

根据 S32G3 RM 的说法,当 AHB 突发大小大于 bufxCR [ADATSZ] 中的预取大小时,AIBSEF 就会被触发,我检查过他们的 BUF3CR [ADATSZ] 是 0x80,这是 QSPI 支持的最大大小(1024 字节)。您知道如何检查 S32G 寄存器中的 HBUSRT 大小吗?能否请您也就此问题发表一些意见?

arthur_shi_3-1769500754838.png

arthur_shi_1-1769500549912.png


我还在 S32G RM 中发现了另一个令人困惑的地方,即 AHB 读取不支持 WRAP* 事务,这是否意味着 G3 实际上不支持 HBUSRT?如果是,FR[AIBSEF]的根本原因是什么?

arthur_shi_2-1769500692969.png



优先级:中等RTDRe: S32G3 QSPI reported FR[AIBSEF] error

,@Arthur_shi

我在 QSPI 中没有看到设置 HBURST 和 HSIZE 的地方。但是从我的角度来看,最大突发量 = 16,最大 Hsize = 64 位 = 8 字节。因此,AHB 事务的最大突发总大小 = 16 x 8 = 128,不能大于 1024。我没有看到驱动程序处理 FR[AIBSEF] 位。请将 AIBSEF 位出现时 QSPI 的所有寄存器和 QSPI 配置文件发给我,我将试着查看是否能发现任何问题。

顺祝商祺!

Nhi

Re: S32G3 QSPI reported FR[AIBSEF] error

这是从客户处收到的寄存器


QSPIRegisters.png

Re: S32G3 QSPI reported FR[AIBSEF] error

从你的图像来看,AHB 缓冲区的配置如下:

Nhi_Nguyen_0-1769676413742.png

遵循 RM 中的主 ID 表:

Nhi_Nguyen_1-1769676456285.png

如果用户使用 M7,似乎所有事务都会被路由到缓冲区 3,因为主 ID 与其他缓冲区不匹配。但缓冲区 3 的配置是 1024,所以我不明白为什么他们能得到这个位。

但是,我认为他们可以尝试更改缓冲区配置,以查看与缓冲区0、1、2匹配的缓冲区大小为0且序列ID表示16字节的数据。

Nhi_Nguyen_2-1769677327493.png

如果他们使用多个内核,请尝试将每个主 ID 路由到不同的缓冲区。例如CM7_0 至缓冲区 0,CM7_1 至缓冲区 1,...

在执行新的 AHB 事务之前,请尝试检查这些位是否被提升。




Re: S32G3 QSPI reported FR[AIBSEF] error

我们收到客户的反馈,在阻止 A53 内核访问后,问题消失了,因此问题可能是由 A53 内核的投机访问引起的,我不知道为什么这种访问会导致AIBSEF 错误。我想确认的另一个问题是:

S32G3 QSPI 支持 AHB 突发功能吗?正如我在之前的评论中提到的、

在 RM 中,QSPI 不支持 AHB warp 功能,但也有一节介绍了 AHB burst 功能,这让我很困惑?能否请您帮忙确认一下这项功能?

Re: S32G3 QSPI reported FR[AIBSEF] error

从 RM 中,我了解到 AHB 支持 2 种类型:WRAP 和 INCR。但 S32G3 只支持 INCR。 HBurst 和 Hsize 无法在 QSPI 中配置。它们在 Core 文档中定义,并在启动时配置。

Nhi_Nguyen_0-1769757679544.png

在客户的案例中,他们为核心 A53 配置了核心主 ID 0、1、2,分别为缓冲区 0、缓冲区 1、缓冲区 2,缓冲区大小为 0,因此用于与突发大小进行比较的数据大小是在序列 Id 中配置的数据。就他们而言,我看到序列中的数据大小为16字节,如果启动时配置的突发大小大于此值,则可能会发生此问题。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-31-2026 04:25 AM
更新者: