2299245_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2299245_ja-JP

2299245_ja-JP

iMX RT1176 UART1シリアルダウンローダーが動作しない - USBは動作する

こんにちは、グルさん!

私はカスタム iMXRT1176 ボードに取り組んでいます。Zephyr は正常に実行されており、すべて順調ですが、シリアル ダウンローダー ブート ROM は LPUART1 ではなく、USB を使用してのみ動作させることができます。

LPUART1 が Zephyr で動作することを確認しましたが、シリアル ダウンローダー モード (有効なブート メディアなし) でシステムを再起動すると、USB 経由で blhost を使用してのみ通信できます。

LPUART1 が MAX3490 RS422 トランシーバに接続されているという詳細がありますが、接続は Zephyr では透過的に動作します。(エコーテスト成功)

ブートローダ モードでは、RX ピンはハイですが、TX ピンはローであることに気づきました。これは異常なようです。


RT1176 はどのようにして UART を「検出」し、オンチップ ブート ROM からのシリアル ダウンロードを有効にするのでしょうか?

Re: iMX RT1176 UART1 serial downloader doesn't work - USB does
こんにちは@EdwinHz
ご覧いただきありがとうございます。
いいえ。チップ上で切れるヒューズは、bt_fuse_sel と、ブート メディアとして flexspi2 セカンダリ グループ NOR フラッシュを選択するヒューズのみです。
切れたのはこれら 3 つのヒューズだけで、SDP 関連のヒューズはどれも切れていないことを確認しました。
 
RM は LPUART1 が「どのように」有効化されるかをスキップします。私の知る限り、これを無効にするヒューズしかなく、有効にするためのアクションはありません。
 
低い TX ラインに 10k のプルアップ抵抗を追加してプルアップしてみましたが、SO、低く浮いていたに違いないと思います。おそらく、ブートローダーが有効になっていないという症状です。
 
SPT は依然として、UART のテスト接続に失敗したと報告します。リクエストがピンに到達したことを確認しましたが、チップは応答しません。
LPUART1 は Zephyr で問題なく動作します。ブートローダーがそれを検出してアクティブ化するかどうかはどうやってわかるのでしょうか。
Re: iMX RT1176 UART1 serial downloader doesn't work - USB does

こんにちは@anbnさん

このボードのヒューズが切れていませんか?もっと具体的に言うと、UART_SDP_DISABLE が壊れているのでしょうか?


Re: iMX RT1176 UART1 serial downloader doesn't work - USB does

再度ご連絡いただきありがとうございます。

それで解決したと思います。

GPIO_AD_24/25 を二重にチェックしたと確信していましたが、三度チェックしたところ、LPUART1 が他の場所にマップされており、GPIO_AD24/25 は実際には LPSPI2 SCK と CS0 として多重化されていることが判明しました。

幸運なことに、偶然にもそれらはボード外の未使用コネクタにマッピングされていました。

これらのピンに SDP があるかどうかを確認し、明日確認します。

ご回答をよろしくお願いします。

Re: iMX RT1176 UART1 serial downloader doesn't work - USB does

こんにちは@anbnさん

Zephyr で LPUART1 の機能を確認したことは承知していますが、LPUART1 SDP ブートにデフォルトのピンを使用しているかどうかを確認していただけますか?

EdwinHz_0-1769456618101.pngEdwinHz_0-1769456618101.png

これらは、ROM ブートローダが SDP 通信が利用可能かどうかを確認する唯一のピンです。LPUART1 を他のピンと併用している場合、LPUART1 との実行時通信は機能しますが、ブート時通信は機能しません。

正しいピンを使用している場合、ブートフローのプロセス中に RS422 トランシーバーが問題を引き起こしている可能性があります。リセット中に通信回線が IDLE 状態で安定していない場合、ROM ブートローダは LPUART1 を SDP 通信に使用できないと認識し、USB にスキップする可能性があります。

BR、
エドウィン。

Re: iMX RT1176 UART1 serial downloader doesn't work - USB does

上記の私の投稿があなたへの返信として表示されないのはなぜか分かりません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-27-2026 03:21 AM
更新者: