2298925_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2298925_ja-JP

2298925_ja-JP

[LEAR]: 更新された ERR010777 回避策と既存の MCAL への影響に関する説明

こんにちは、チームの皆さん

これは重複したトピックであり、次の場所でも利用可能です:

https://community.nxp.com/t5/S32K1-KEA-Internal-Community/LEAR-Clarification-on-Updated-ERR010777-Wo...


リアは尋ねている。

----------------------------------------------------------------------------------------

新しいリリース S32K146 エラッタでは、ERR010777 に関する更新が行われました。

ERR010777 の以前のバージョンでは、SCG_RCCR または SCG_HCCR から SCS フィールドを 2 回読み取ることによって、システム クロック スイッチの完了を確認することが推奨される回避策でした。
したがって、私たちのソフトウェア実装では、この回避策をMcu_SCG.cに組み込んでいます。ファイル (AUTOSAR MCAL パッケージの一部)。

改訂されたエラッタでは、回避策が変更されました。ソフトウェアは、SCG_CSRレジスタからSCSフィールドを読み取り、2つの連続した同一の値を確認するようになりました。

以来 Mcu_SCG.c NXP が提供する MCAL パッケージの一部であるため、次の点をお知らせください。

  1. 更新された ERR010777 では、SCG_CSR[SCS] を使用した修正された回避策を含む NXP の新しい MCAL パッケージを統合する必要がありますか?
  2. または、以前に実装された回避策 (RCCR/HCCR の二重読み取り) を使用して、既存の MCAL バージョンを引き続き使用しても問題ありませんか?

-----------------------------------------------------------------------------------


BR

ステファノ

優先度: 高RTD出典: 直接お客様Re: [LEAR]: Clarification on Updated ERR010777 Workaround and Impact on Existing MCAL]

このスレッドは元のスレッドでサポートされていました: https://community.nxp.com/t5/S32K1-KEA-Internal-Community/LEAR-Clarification-on-Updated-ERR010777-Wo...

このコミュニティのこのThreadを閉じました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-10-2026 03:35 AM
Updated by: