2298790_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2298790_ja-JP

2298790_ja-JP

[SAF85xx][RTD][クロック]一部のクロックソースは安定していない可能性があると記載されています

ユーザーがクロックを構成する際、一部のクロックは「安定しない可能性があります」と記載されます。詳細については、RM とアタッチメントを参照してください」とありますが、RM またはクロッキング アタッチメントには、なぜ安定しないのかの詳しい説明はありません。

デザインの観点から、ソースと div が固定されている場合、クロックは安定している必要があります。

一部のクロック ソースが安定しない理由をもう少し明確にしていただけますか?


Unstable clock-1.jpgUnstable clock-2.jpgUnstable clock-3.jpg

よろしくお願いいたします。

華強


RTDS32_CONFIG_TOOLS32DSRe: [SAF85xx][RTD][Clock]Some clock sources is documented might be not stable

こんにちは@nxf49919さん、

ConfigTool に表示される警告は 、文書化されたシリコンのエラッタや機能上の制限とは関係がない ため、リファレンス マニュアルからのものでは ありません 。

代わりに、これらの警告はソフトウェア ツールによって生成されます。これは、次の条件に応じて、特定のクロック ソース パスが常に安定しているとは限らないためです。

  • デバイスの起動モード
  • PLLロック状態
  • Muxフィードスルーの動作
  • 内部の「多重化」されたクロックのバージョン
  • 初期起動時のクロックソースの可用性
  • クロックスイッチング過渡現象

添付の SAF85xx クロッキング シートではアーキテクチャの詳細が確認されていますが、特定の不安定性メカニズムは示されていません。

FIRC_MUXED FIRCオシレータそのものではなく、ツールによって生成されたノードであり、次のものを表します。

  • FIRC
    → 通過した
  • MC_CGM マルチプレクサロジック
    → 潜在的に分割または条件付けされる
    → その後、ペリフェラルによって消費される

次の場合、mux およびダウンストリーム ドメインがまだ初期化されていない可能性があります。

  • 早期起動、または
  • クロックドメインスイッチング、または
  • PLLパワーダウン→ウェイクアップ、

ツールでは「不安定である可能性があります」というラベルが付けられます。

デバイスは、クロック生成テーブルから、PLL の電源がオフになっている場合に、起動時のフォールバックとしてFIRC_MUXED_CLKを使用します。これは複数のセレクタに対して明示的に表示されます。
状態が初期ブートシーケンスに依存するノードからクロックが派生されるたびに、ツールはそれを潜在的に不安定であるとマークします。
 
PERIPHPLL PHI1/PHI2は
  • PERIPH_PLLが有効になっている
  • PLL VCOがロックされた
  • 正しいREFCLKソースが選択されました
  • 出力分周器が無効になっていない(DEビット)

スプレッドシートから、すべての PERIPH-PLL PHI クロックは以下に依存します。

  • 640 MHzのVCO(標準)
  • 仕切りチェーン
  • PLLCR[PD]、PERIPH_PLL_ODIVx、PLLCLKMUXの設定
PLL がパワーダウン状態、再ロック状態、またはツールが特定の瞬間に PHI 出力の有効な状態を保証できない場合は、シリコンの動作が正しい場合でもユーザーに警告します。
 

スクリーンショットの警告は、 MC_CGM_AUX マルチプレクサに正確に対応しています。例:

  • MC_CGM_3_AUX0_MUX → ペリフェラル PHI1
  • MC_CGM_0_AUX6_MUX → FIRC_MUXED
  • MC_CGM_0_AUX7_MUX → FIRC_MUXED + PERIPHPLL PHI2

SAF85xx アーキテクチャでは、AUX 出力は次の特性を持つセカンダリ/派生クロック出力です。

グリッチのない遷移を必要とするIPをクロックしている可能性がある

以下の場合を除き、ツールはこれらの MUX の切り替えがグリッチフリーであることを保証できません。

  • ソースは安定していることが保証されており、
  • 仕切りチェーンは完全に構成されており、
  • PLL がロックされ、有効になっています。

このツールには、「PLL はロックされているか?」という状態追跡機能はありません。

したがって、最も安全な想定は、ユーザーに警告することです。

RMが不安定性について言及しない理由

SAF85xx RM ドキュメント:

  • 機能的時計木
  • 有効な周波数範囲
  • リセット/起動クロックの動作

「MUX 切り替え時の安定性」などの 動的特性 は文書化されてい ません 。その理由は次のとおりです。

  • 安定性はハードウェアの機能ではなく、実行時の構成シーケンスに依存します。
  • RM は、すべてのユーザー構成が正しい順序に従うことを保証できません。

したがって、ConfigTool は、クロック パスが次の状態になるたびに、一般的な注意メッセージを挿入します。

  • 異なるドメインから派生したMux
  • PLL出力を含む
  • 起動時または低電力モード時に使用

デザインの観点から:「ソースと div が固定されている場合、クロックは安定している必要があります。」

あなたの推測は正しいです — システムが実行した後です。

はい — デバイスが RUN モードになると、次のようになります。

  • FIRC安定
  • PERIPH_PLLがロックされました
  • 構成されたMuxes
  • 仕切りがプログラムされている

→選択されたソースは安定しており、隠れたシリコン制限はありません。

ただし、ツールでは次のような遷移状態を考慮する必要があります。

  • ロック前のPLL条件
  • 起動クロックフィードスルー
  • FIRC-MUXEDスイッチング動作
  • クロックドメインの起動順序
  • ユーザー再構成シーケンス

「シーケンスが安全」かどうかは分からないため、最終的な構成が有効な場合でも警告が表示されます。

これで何か明確になれば幸いです。
マリウス

Re: [SAF85xx][RTD][Clock]Some clock sources is documented might be not stableこんにちは、マリカス
それは明らかであり、お客様に転送されました
Re: [SAF85xx][RTD][Clock]Some clock sources is documented might be not stable

こんにちは@nxf49919さん、
私の回答はあなたが探していた回答になっていますか?
金曜日の正午までにご返答ください。返答がない場合、このトピックは閉じられます。
ありがとう、
マリウス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 02:30 AM
更新者: