2298624_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2298624_ja-JP

2298624_ja-JP

ベアメタル用のOSタイマーインターフェース

Arm 用の S32DS で動作していた古いドライバ モデルには、ベア メタル実装をサポートするタイマー遅延用の API がありました。新しいリアルタイム・ドライバ モデルでは、同等のものが見つかりません。これを実行しようとするとエラーが発生します。添付のスクリーンショットを参照してください。


それを行う方法はありますか?


プロジェクトの詳細:

MCU: 144ピン構成のS32K148

システムOS: ベアメタル

RTD バージョン: 3.0.0

ドライバー構成: 低レベル (非 Autosar)。スクリーンショットを参照してください。

durga_choudhury_0-1769130089734.png



Re: OS Timer interface for bare metal

こんにちは@danielmartynek


更新ありがとうございます。これは私が発見したものと一致しています。いくつかフォローアップがあります:


1.SO、リアルタイム・ドライバには OSIf_TimeDelay() に相当するものはないのでしょうか?ドライバー API の他の部分にも同様のギャップが見られ、既存のコードの移植がやや困難になっています。


2. これらの API はすべての MCAL 実装で統一されていますか?言い換えれば、MCAL 準拠を主張する別のベンダーのハードウェアと MCAL 実装を使用する場合、これらすべての API がそのドライバ実装で利用できると期待できますか?(これを逆に読むこともできます。MCAL 準拠を主張する別のベンダーから NXP に移行する場合、NXP ドライバが他のベンダーのドライバが提供するすべての API を提供すると期待できますか?)


よろしくお願いいたします。

ドゥルガー・チョードリー

Re: OS Timer interface for bare metal

こんにちは、 @durga_choudhuryさん、

OsIf.hを参照してください。以下の機能があります:

OsIf_Init()、

OsIf_GetCounter()、

OsIf_MicrosToTicks()、

OsIf_GetElapsed()、


BR、ダニエル



Re: OS Timer interface for bare metal

こんにちは@durga_choudhuryさん、

1.

いいえ、そのような関数はありません。個々のドライバは OsIf API を使用します。たとえば、次のようになります。

danielmartynek_0-1769519939394.png

2.

RTD には以下が含まれます。

  • AUTOSAR MCALドライバ
  • 低レベルのIPレベルドライバ

MCAL の最上位層 (AUTOSAR) のみがポータブルです。

たとえば、Adc_Init()。

しかし、OsIf_GetElapsed() は AUTOSAR API ではなく、NXP 固有のものです。


よろしくお願いいたします。

ダニエル




Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-28-2026 02:26 AM
Updated by: