2296876_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2296876_zh-CN

2296876_zh-CN

RT1021 输入最大电流

您好,请问 GPIO 输入可以承受多大的电流?我使用的是 GPIO_AD_B1_02,通过该引脚的电流为 8mA。

在损坏引脚之前,输入端可承受的最大电流是多少?

如果我没理解错的话,该引脚是默认值,默认配置为带 100k 下拉电阻的输入引脚。

谢谢

Re: RT1021 input max current

你好,@jtrujillo、

一般来说,任何 RT1xxx GPIO 引脚的最大电流都应限制在 25mA,无论它是输出电流还是下沉电流。这是防止可靠性问题(如电迁移造成的潜在损坏)的技术安全极限,如果引脚需要,可以持续很长时间。

BR,
Edwin.

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-22-2026 04:26 AM
Updated by: