2296876_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2296876_ja-JP

2296876_ja-JP

RT1021 入力最大電流

こんにちは。GPIO 入力が処理できる電流量をご存知ですか?私は GPIO_AD_B1_02 を使用しており、そのピンには 8mA が流れています。

ピンが損傷する前に入力が処理できる最大電流はどれくらいですか?

ピンはデフォルト値になっています。正しく理解していれば、デフォルトでは100kのプルダウン抵抗付きの入力として構成されています。

よろしくお願い申し上げます。

Re: RT1021 input max current

こんにちは@jtrujillo

一般に、RT1xxx GPIO ピンの最大電流は、ソース電流でもシンク電流でも 25 mA に制限する必要があります。これは、エレクトロマイグレーションによる潜在的な損傷などの信頼性の問題を防ぐためのテクノロジの安全限界であり、ピンが必要な場合は長期間にわたって持続できます。

BR、
エドウィン。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-22-2026 04:25 AM
更新者: