2296668_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2296668_zh-CN

2296668_zh-CN

FS32K142 的电源问题

尊敬的恩智浦专家

本设计中使用的 MCU 是 FS32K142HFT0MLF。
我的问题是:这个设备可以用 3.3 V 电源供电吗,即 VDD = +3.3V?

期待您的回复。

顺颂商祺。

Re: Power supply issue with FS32K142

你好@Julián_AragónM

很高兴收到您的回复。

你的回答回答了我的问题。非常感谢。

顺祝商祺!

Re: Power supply issue with FS32K142

你好,@FAR1234

S32K1 可以在 3.3V 电压下工作。它支持 2.7 V 至 5.5 V 的工作电压范围。这意味着它可以在 3.3 V 或 5 V 电压下运行,具体取决于您的设计要求。

有关 3.3 V 时的 5.3 直流电电气规格,请参阅 S32K1xx 数据表中的第 5.3 章。

致以最诚挚的问候,
Julián

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-21-2026 04:32 AM
更新者: