2296668_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2296668_ja-JP

2296668_ja-JP

FS32K142の電源の問題

NXPの専門家の皆様

このデザインで使用される MCU は FS32K142HFT0MLF です。
私の質問は、このデバイスは3.3V電源、つまりVDD = +3.3Vで駆動できるかどうかです。?

ご返信をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

遠い

Re: Power supply issue with FS32K142

こんにちは@Julián_AragónM

ご返信をいただき嬉しく思います。

あなたの答えは私の質問への答えでした。どうもありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

遠い

Re: Power supply issue with FS32K142

こんにちは@FAR1234さん、

はい。S32K1は3.3Vで動作できます。2.7 V ~ 5.5 V の動作電源電圧範囲をサポートします。つまり、設計要件に応じて 3.3 V または 5 V で動作できます。

3.3 V での 5.3 DC 電気仕様については、S32K1xx データシートの 5.3 章を参照してください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-21-2026 04:33 AM
更新者: