こんにちは、
GreenVIPから「S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite」をインストールしましたが、次のスクリーンショットでは見つかりませんでした。
再度インストールしたらエラーヒントが出ました。
私を助けてください。
ご回答をお待ちしています。
こんにちは、 Lvyang508さん
ご返信よろしくお願いします。
SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_をインストールしましたか?
S32DS IDE に DesignStudio_updatesite.zip がありますか?
BR
ジョーイ
こんにちは、 Lvyang508さん
RTD のバージョンを確認してください。RTD と RTOS パッケージの間に競合があるようです。
また、使用している S32DS IDE のバージョンは何ですか?
BR
ジョーイ
こんにちは、ジョーイ。
SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_をインストールしました
S32DS IDE の DesignStudio_updatesite.zip。
よろしくお願いします!
こんにちは、 Lvyang508
ご返信よろしくお願いします。
この問題はバージョンの競合によって発生している可能性があります。UG_S32ZE_GreenVIP.pdf を参照して、S32DS IDE 3.6.1 を使用してください。
BR
ジョーイ
こんにちは、ジョーイ。
ご返信ありがとうございます。
S32IDE 3.6.1をインストールしました。しかし、問題はまだ残っています。
BR、