2296257_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2296257_ja-JP

2296257_ja-JP

S32N55: ストリームゲートを無効にするRTD API

こんにちは、チームの皆さん

S32N55 リファレンス マニュアルによると、1588 タイマーの TMROFF_H/L を変更する前に、ストリーム ゲート インスタンスを無効にする必要があります。

Bridget_1-1768877605607.png

現在、RTD のストリーム ゲート機能を無効にする API があるかどうか教えてください。

BR、
ブリジット

RTDRe: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate

こんにちは、
ユーザーマニュアルを再度確認して確認します

Re: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate

こんにちは@Bridget
S32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD07 のユーザー マニュアルによると、ストリーム ゲートを有効/無効にするには、構成ツール (EB Tresos) で設定します。

EthCtrlConfigEnableStreamGating = FALSE設定
cuongnguyenphu_0-1769413556692.png

Re: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate

こんにちは、クオンさん。

gPTP 同期中など、場合によっては、実行時に TMROFF_H/L の値を更新する必要がある場合があります。S32N55 リファレンス マニュアルによると、1588 タイマーの TMROFF_H/L を変更する前に、Stream Gate インスタンスを無効にする必要があります。

このような状況では、Stream Gate 機能を無効/有効にする API が必要であると考えます。あなたが言及した EB の構成では、このシナリオを処理できないようです。

現在、RTD にストリーム ゲート機能を無効/有効にする API があるかどうか教えてください。

BR、
ブリジット

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-05-2026 03:32 AM
更新者: