2295408_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2295408_ja-JP

2295408_ja-JP

電源構成とRESET_Bの問題 – MCXN546VKLT

現在、NXP MCXN546VKLT マイクロコントローラ (HLQFP パッケージ) を使用したカスタム PCB 設計に取り組んでおり、初期のボード立ち上げ時に問題が発生しています。このデバイスのPower Architectureとリセット動作についてご指導いただければ幸いです。

1. VDD_SYS電源の理解

VDD_SYS 電源ドメインが内部でどのように動作し、VDD_CORE (~1.0 V) の生成にどのように寄与するかを明確にしていただきたいと思います。具体的には、以下の点についてご確認をお願いいたします。

VDD_SYS、VDD、VDD_Px、VDD_ANA、およびVDD_COREの正しい外部電源構成

VDD_CORE を外部電源で駆動するか、またはデカップリングのみを行うか

MCXN546VKLT の推奨電源投入シーケンス。

2. 電源投入時のRESET_Bピンの問題

RESET_B ピンに関連する問題も発生しています。

ボードの電源投入時に、RESET_B は低いままになります。その結果、MCU は実行を開始しないように見えます。

理解したいこと:パワーオンリセット中のRESET_Bの内部動作、不適切なVDD_SYSまたはVDD_COREのランプアップによりRESET_Bが低レベルに保持されるかどうか

これらの問題を解決するのに役立つ可能性のある、MCXN546VKLT に固有の参考回路図、アプリケーションノート、または電源/リセット構成ガイドラインをご提供ください。

どうぞよろしくお願いいたします。弊社の取締役会の成功に向けて皆様のご指導を期待しております。

B よろしくお願いいたします

マニッシュ・アガルワル

MCX NRe: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

こんにちは@ma0208

MCXN546VKLTマイクロコントローラのハードウェア設計については、以下を参照してください。

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UG10343&isHTMLorPDF=HTML

このユーザー ガイドは MCXN236 用に書かれていますが、MCXN546VKLT にも適用されます。
 

電源投入シーケンスについては、MCXN546のデータシートを参照してください。

Alice_Yang_2-1768818591733.png

これらの文書を確認した後でも質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。


BR

アリス




Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

親愛なるアリスへ

PFA 回路図。

よろしくお願いします。

マニッシュ

Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

親愛なるアリスへ

情報をありがとうございます。

共有されたハードウェアデザインガイドに従って電源デザインをチェックしましたが、問題はありません。使用している構成は LDO モードです。カスタム ボードの電源を入れると、Reset_b ピンが Low にアサートされ、High になりません。リセット回路は、ハードウェア設計ガイドで推奨されているものとまったく同じです。これには何が原因として考えられますか。できるだけ早くお知らせください。

B よろしくお願いいたします

マニッシュ・アガルワル


Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

こんにちは@ma0208


回路図を共有してください。問題の確認をお手伝いします。


よろしくお願いします。


BR

アリス

Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

こんにちは@ma0208

あなたの回路図を確認しました。
DCDC_LXピンをフローティングにしてください。
Alice_Yang_1-1768967252315.png
以下の点にご注意ください:DCDCを無効にするには、DCDC_LXをフローティング状態に保ち、VDD_DCDCピンに電源を供給してください。ソフトウェアでもDCDCを無効にする必要があります。

Alice_Yang_0-1768967196880.png


もう一度、前回言及したアプリケーション ノートを参照して、それに応じて回路図を確認してください。
 
よろしくお願いします。
 
BR
アリス

Re: Power Supply Configuration and RESET_B Issue – MCXN546VKLT

親愛なるアリスへ

現在は動作していますが、はんだが乾燥していたため VBAT に電力が供給されていませんでした。

皆様のサポートに感謝いたします。

B よろしくお願いいたします

マニッシュ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-23-2026 05:23 AM
Updated by: