2295283_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2295283_zh-CN

2295283_zh-CN

在 Arc Raiders 中哪里可以找到高级机械元器件

在 Arc Raiders 中,高级机械元器件对于制作和升级游戏中的各种工具、设备和其他关键物品至关重要。作为一名经验丰富的玩家,你一定想知道在哪里可以找到这些稀有材料,以及如何充分利用它们。本指南将帮助您确定可以采购高级机械元器件的关键地点,以及提高资源挖掘效率的其他提示。

什么是高级机械元器件?

在深入了解这些地点之前,让我们简要定义高级机械元器件。这些精炼材料主要用于制作和升级高级物品,如武器、盔甲和实用工具。它们在游戏中被归类为"罕见" 物品,有多种用途,包括回收制成工艺材料和升级站。

高级机械元器件在制作 Combat Mk. 3(侵略性)或 Looting Mk. 3(谨慎)等物品时特别有用,因为这些物品需要它们来制作高级制作配方。

如何找到先进的机械元器件

1.清扫地点

查找高级机械元器件的最直接方法是清理。在地图上的不同地点都能找到它们,尤其是在探索工业区或高科技区时。清理这些元器件的一些常见地方包括:

  • 电气区域:这些区域以大量使用电子和机械为标志,富含先进的机械元器件。确保在发电站和维修站附近进行检查,因为这些地方通常有更高的几率出产所需的材料。

  • 女王功能域:一个特定的高等级区域,以其更强的敌人和资源丰富的环境而闻名。如果你有足够的技能来处理女王的领地,你可以更有效地种植高级机械元器件,因为这些地点往往有最稀有的元器件。

2。制作高级机械元器件

如果您喜欢更可控的方法,手工制作是另一种选择。你需要一个 Refiner 2 或 Refiner 3 站来制作高级机械元器件。基本的制作配方需要:

  • 3 根导线

  • 2 电气元器件

这个配方很容易在游戏初期获得,它为你提供了一种无需依赖清理就能高效地创建这些元器件的方法。

3.回收组件

如果您有过多的低级元器件或其他不再需要的材料,则回收是获得高级机械部件的另一种好方法。当您从其他各种来源收集材料,并希望将其转化为更有用的资源时,这一过程尤其有用。

4。购买先进的机械元器件

如果你很着急或者没有时间自己耕种或制作元器件,你也可以直接从游戏内商店或其他玩家通过市场购买弧线突袭者物品。如果时间不够,这是获取这些材料的便捷方法。

高效农业小窍门

虽然了解高级机械元器件的位置至关重要,但您可以使用一些策略来最大限度地提高耕作效率:

  • 瞄准高密度地区:重点关注已知稀有材料掉落率高的地区。如果你在清理,不要在低产量地区浪费时间。

  • 升级您的工具:使用更高级别的清理工具或设备来增加找到稀有元器件的可能性。提高资源收集效率的工具将为您节省时间和精力。

  • 参加多人游戏:如果您在玩多人模式,可与队友协调,同时耕种不同的区域。这不仅能加快进程,还能减少遇到敌人的危险,以免拖慢速度。

  • 有效使用您的公用事业站:别忘了可以使用高级机械元器件升级您的公用事业站。如果你有很多元器件,可以考虑使用其中一些元器件进行电台升级,以开启更多的制作选项并改善整体资源管理。

高级机械元器件对于 Arc Raiders 中的制作和升级至关重要,而知道在哪里可以找到它们是游戏高效进度的关键。无论是在高科技区搜刮、自己制作,还是回收其他物品,都有各种方法可以获得这些稀有材料。对于那些寻求快速解决方案的人来说,可以考虑选择购买 arc raiders 物品来节省时间。

按照本指南中的提示进行操作,您将有能力找到并充分使用高级机械元器件。快乐搜刮、制作和升级!

更进一步:弧形突击最佳手炮 优点& 缺点 2026

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-18-2026 02:17 AM
更新者: