你好,S32K3 团队、
我目前遇到了安全调试解锁的问题。
我使用的调试器是 Trace32 和 autosar os,使用....
,生命周期(LC)已切换到 OEM,安全调试配置为密码模式(不是挑战-响应)。
配置的 TEST 密码为
0xFFEEDDCCBBAA99887766554433221100
在切换 LC 之前,我确认了 HASH 值是否正确匹配。
我尝试了以下两种方法来解锁安全调试:
使用 Trace32 命令
SYStem.Option KEYCODE%字节 0xFF 0xEE 0xDD 0xCC 0xBB 0xAA 0x99 0x88 0x77 0x66 0x55 0x44 0x33 0x22 0x11 0x00
使用 S32_JTAG_WRITE.cmm 脚本
然而,这两种方法都无法解锁安全调试。
如果您能指导我下一步应该检查什么,或者我可能忽略的任何潜在原因,我将不胜感激。
我附上了我的脚本以供参考。
顺祝商祺!
NewbieNerd_0-1768555507583.png
#HSE #安全调试
我最近进行了测试。见所附脚本
debug_authorization.cmm 演示如何输入密码,然后调用其他脚本。
我直接向您发送附件。
你好,
我在相同的环境下也遇到了同样的问题。
您能否也把文件分享给我?非常感谢您的帮助。
谢谢!
请创建新工单,我会发送给您。谢谢您的理解。
https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME
亲爱的新手书呆子,
我在类似的环境下也遇到了同样的问题。
如果您能够解决这个问题,能否分享一下解决方案,并解释一下与之前的设置相比有哪些变化?
您的经验将不胜感激,对解决我这边遇到的问题非常有帮助。
感谢您的时间和支持。
感谢您的反馈,
我已经创建了一个支持工单(工单号:00994181 ) ,目前由另一位支持工程师处理。如果可以的话,您能否查看一下该工单或提供更多支持?
再次感谢您的支持。