2294618_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2294618_ja-JP

2294618_ja-JP

S32K1フリートスとLWIPに関する質問

こんにちはチーム


S32K1 freertos と LWIP について質問してもよろしいでしょうか?



Q1.LWIP は S32K146 をサポートしていますか?



Q2. freertos をインストールしようとしているのですが、エラーが発生します…

LWIP ノートから以下の情報を確認したので、freertos には DS3.6 と RTD3.0.0 を使用しました。

Luke_Chun_0-1768525818599.png


しかし、freertos は以下のように表示され、ビルドは正常ではありません。

Luke_Chun_1-1768525818744.png




freertos ノートから、S32DS3.5 について表示されています。

Luke_Chun_2-1768525818761.png


質問は、freertos10.5.1 に適した DS バージョンはどれですか?


詳細については、以下が私の IDE の状態です。

Luke_Chun_3-1768525983491.png

Luke_Chun_4-1768526014844.png


ありがとう。


RTOSS32_CONFIG_TOOLS32DS出典: 直接お客様Re: Question about S32K1 freertos and LWIP

こんにちは@Luke_Chun 、


S32K148 のみがイーサネットをサポートしており、S32K146 はサポートしていません。

 

lyxye_1-1768566302100.png


BR

リヴィウ


Re: Question about S32K1 freertos and LWIP

こんにちは@cuongnguyenphu


はい、確認したところ、以下のように表示されています。

SO LWIPの146の可能性を確認したいと思います。

Luke_Chun_0-1768557166673.png

よろしくお願いします。

Re: Question about S32K1 freertos and LWIP

S32K146 をサポートするかどうかについては、TCPIP スタックのリリース ノートに、そのリリースがどの派生型をサポートしているかが記載されていると思います。この情報はリリースノートで確認してください


Re: Question about S32K1 freertos and LWIP

こんにちは@cuongnguyenphu


ご返信ありがとうございます。

以下の確認事項について質問させていただいてもよろしいでしょうか?


1. 私の質問は、LWIP が 146 をサポートしているかどうかです。

148のみサポートしているようなので、確認させていただきたいです。


2. ポート エラー: はい、主な原因はピン構成に関連しているようです。

ピン構成は 2 つのピンを使用していますが、ポートが正しくありません。

なので報告したいと思います。


ありがとう。

Re: Question about S32K1 freertos and LWIP

こんにちは@Luke_Chun
Flexera で S32K1 用の TCPIP スタック製品を見つけることができます:

cuongnguyenphu_0-1768535182438.png

cuongnguyenphu_1-1768535193400.png


この製品は RTD チームでは取り扱われていないため、追跡を容易にするためにこのスレッドの「RTD」ラベルを削除しました。

2.
S32DS のインストールに関する問題については、FreeRTOS が示すように、S32DS アップデートバージョンが正しいかどうかを確認することをお勧めします。

共有していただいたエラー画像では、問題ビューに 2 つの問題があります。
- Port_Ip_1 の命名: ピンツールの機能グループに再度名前を付けるには、この問題ビューの提案を参照してください。
- が見つかりません: 強調表示したランプ シンボルをクリックすると、このエラーを簡単に修正できます。

cuongnguyenphu_2-1768535554853.png





タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-17-2026 03:18 AM
更新者: