2293248_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2293248_ja-JP

2293248_ja-JP

iMX8QM 上の Jailhouse(lf-6.6.52_2.2.0 搭載)

こんにちは、NXPチームの皆様、


i.MX Linux リリースノート RN00210、Rev. LF6.6.52_2.2.0 — 2025 年 1 月 6 日 には 、jailhouse がすべての i.MX 8M、8ULP、 i.MX 93、 i.MX 95 をサポートしていることが記載されています。iMX8Quad Max はリストに含まれていません。

meta-freescale( https://github.com/Freescale/meta-freescale/tree/scarthgap ) は jailhouse を構築するためのレシピを提供しています。MACHINE_FEATURES が jailhouse と互換性のあるマシンには imx8qm が搭載されていません。搭載されているのは imx95、imx93、imx8mm、imx8mn、imx8mp、imx8ulp のみです。これは上記のi.MX Linux リリースノート RN00210 と一致しています。

しかしながら、jailhouseのソースコード( https://github.com/nxp-imx/imx-jailhouse/tree/lf-6.6.52_2.2.0/configs/arm64 ) にはimx8qm SoC用のコードが含まれています 。jailhouseはimx8qm SoC上で動作可能のようです。一部のドキュメントやコミュニティチケットによると、jailhouseはカーネル5.4と4.9で動作していたようです。

私の質問は、jailhouse が LF6.6.52 でもまだ動作するのか、それとも検証されていないだけなのかということです。

ありがとう。

Re: Jailhouse on iMX8QM with lf-6.6.52_2.2.0

こんにちは@Benjamin_Huさん、

NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

UG10170によれば、現在の BSP では、そのプロセッサに対して jailhouse 機能は正式にサポートされていません。
公式にサポートされているプロセッサは次のとおりです。


i.MX 8Mシリーズ

i.MX 8M ミニ LPDDR4 EVKB
i.MX 8M ナノ LPDDR4 EVK
i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK

i.MX 9シリーズ

i.MX 93 EVK
i.MX 943 EVK
i.MX 95 15x15 LPDDR4x EVK
i.MX 95 19x19 LPDDR5 EVK


よろしくお願いいたします。

チャビラ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-16-2026 03:21 AM
Updated by: