2292689_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2292689_ja-JP

2292689_ja-JP

CDC VNIC FreeRTOS の例

i.MX RT1050評価キットのUSBインターフェースをネットワークインターフェースとして使用しようとしています。 CDC VNIC フリーRTOS 例。
の上 Linux では、この例は完璧に動作します。搭載のイーサネット インターフェイスと USB インターフェイスの間にブリッジが作成されます。

しかし、 Windows 11では、USBデバイスは COMポート ネットワーク インターフェースの代わりに。
インストールしてみました RNDIS ドライバですが、オンラインで確認した限りでは、Windows にはすでに RNDIS ドライバが組み込まれています。

なぜこのようなことが起こるのか、また Windows が USB インターフェースをネットワーク アダプターとして認識するには何を変更する必要があるのか説明していただけますか?

i.MX RTRe: CDC VNIC FreeRTOS example間違った RNDIS ドライバをインストールしようとしていたようですが、サンプル フォルダー内の「存在を知らなかった」ドライバを使用したところ、動作するようになりました。ありがとうございます。
この例をusbXとthreadXを使用するように変更する必要があります
Re: CDC VNIC FreeRTOS example

こんにちは@alaanasef96さん

この例では、Windows 11 ではサポートされていない標準ベースの CDC イーサネット デバイス (CDC-ECM) として列挙されているため、Linux が機能する可能性が高いと考えられます。

RNDIS ドライバーをインストールするために、サンプル プロジェクトの readme.md に示されている手順に従いましたか?これらの手順を実行すると、Windows コンピューターに何か変化が生じますか?

BR、
エドウィン。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-14-2026 03:18 AM
更新者: