2292441_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2292441_ja-JP

2292441_ja-JP

i2s Bridge デモコード

i2s アプリケーションでは、全二重のデータ入力とデータ出力を実装する必要がありますが、デモ コードではこの目的のために 2 つの個別の i2s グループを使用します。

WS + SCK + DATA_IN + DATA_OUT の構成を使用して全二重 i2s を実装する方法はありますか?

Re: i2s Bridge demo code

こんにちは@Libra 、

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

RT685 ユーザー マニュアルを確認してください。各 Flexcomm I²S インターフェイスは、送信 (TX) または受信 (RX) のいずれかの方向にのみ一度に構成できます。

mayliu1_0-1768301731426.png

全二重を実現するには、1 つを TX として、もう 1 つを RX として設定した 2 つの Flexcomm を使用する必要があります。
 
よろしくお願いいたします。
メイリュー
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-14-2026 03:19 AM
更新者: