2292229_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2292229_ja-JP

2292229_ja-JP

S32K3xx フリーRTOS SMP

NXPはFreeRTOS SMP(V11.1.0)を移植しましたS32K389 へ。多くのお客様は、S32K3xx で FreeRTOS SMP を有効にする方法に興味を持っています。デモは、単一のリンカー ファイルと単一の ELF ファイルを含む単一のプロジェクトとして実装されています。

デモSW/HW環境:

1. S32DS3.6.4

2. RTD7.0

3.SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0_CD1_HF1_D2511_DesignStudio_アップデートサイト

4. S32K389 EVB

デモコードの主な機能:

1.FreeRTOS SMP は、すべてのコアがアクティブな状態で S32K389 上で実行されています。

2.タスクスタックとしてDTCMを使用します。

3.FreeRTOS ではハードウェア セマフォ (SEMA42) が有効になっています。

4.XRDC が有効になっているため、各コアにはセマフォ操作用の一意のコア ID が割り当てられます。

5.CAN0 は Core0 で実行され、CAN4 は Core2 で実行されます。

6.LPUART11 はデバッグ情報を印刷するために使用されます。すべてのコアは、LPUART11 を介して独自のメッセージを出力できます。

免責事項

コードはデモ コードとして提供されます。NXP は品質に関して一切の責任を負いかねます。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-27-2026 08:08 PM
更新者: