2291885_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2291885_ja-JP

2291885_ja-JP

KV5 DMAとUART

おはよう

UART と DMA を使用するための例をインポートしました。元の例には UART0 があります。それは動作します。他のポートを使用するように変更し、UART4 で試してみましたが、うまくいきませんでした。TX の終了に対してコールバックが呼び出されたことはわかりますが、RX の終了に対しては呼び出されません。要点が分かりません。ピンと接続は正常であると確信しています。KV5 にタワー システムを使用しています。
ここでは、UART を変更するための若干の変更を加えた例を示します。

あらゆる援助を歓迎します。

ありがとう

ピエトロ



Re: KV5 DMA and UART

こんにちは、ピエトロ

どの UART-DMA の例を使用しているか、またどの SDK バージョンのものか確認していただけますか?

あなたのつながりを共有するのに協力してもらえませんか?

敬具、ルイス

Re: KV5 DMA and UART

ファイルはここにあります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-13-2026 03:23 AM
Updated by: