皆さんこんにちは
PCF85063AT/AAZ RTC の実装で問題が発生しています。
現在、O-リング構成のデュアル チャネル電源を使用しています。
ルートは次のとおりです。ピン1と2はクォーツに使用され、ピン8はVDDに使用されます。
問題は、3.3V が上昇すると OS (発振器停止) フラグがトリガーされることです。スイッチング時のノイズを低減するために、ダイオードの後に RC フィルターを追加しました。
ただし、OS フラグはまだ時々上昇します。
最終的に水晶を測定したところ、電源投入時に水晶が乱されていたことがわかりました(GNDを基準とした水晶の片側での1つの測定値の下)
クォーツを保護する方法があるのか、また、私たちが目に見えない他の問題があるのか、私たちは考えています。
現在 2 ピンを使用しているクォーツの代わりに、4 ピンのクォーツを使用することを検討しています。
また、ノイズは GND からも発生している可能性もあるため、このCASEはリング シールドを検討する必要があるかもしれません。
皆さんの中に、以前同様の問題に遭遇した方や、解決策をお持ちの方はいらっしゃいますか?
大変助かります。
こんにちは。7pF 構成を使用しています。適切なレジスタを読み取ることで、これが適切に設定されていることを確認しました。これはデフォルトの設定でもあります。
こんにちは、
このデバイスは、32.768 kHz の外部水晶振動子を必要とする内部発振器を備えています。CL = 7 pF または CL = 12.5 pF の選択可能な統合発振器負荷コンデンサも利用できます。
このCASE、選択される負荷コンデンサは何ですか?
ご確認いただきありがとうございます。このCASE、推奨事項は次のようになります。
100 nF のセラミック コンデンサを RTC の VDD ピンのできるだけ近くに配置します。
電源投入シーケンスをスムーズにするために、10 µF のコンデンサを追加します。
高周波ノイズをより効果的に低減するには、RC フィルターだけでなく LC フィルターの使用を検討してください。
環境がノイズが多い場合は、シールド付きの評価ボードのように 4 ピン水晶を使用すると、外部干渉を最小限に抑えることができます。
次のリンクにあるドキュメントを確認することもお勧めします。