2291854_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2291854_ja-JP

2291854_ja-JP

PF81 PF82 PMIC - プロセスノードとテクノロジーの詳細

こんにちは、

現在、NewSpace LEO アプリケーション向けに PF8100/PF8200 PMIC を評価しており、放射線分析と信頼性評価のための製造プロセスの詳細をより深く理解したいと考えています。

NXP の担当者から以下の情報をご提供いただけますか。

* プロセス ノード (例: 180nm、130nm、その他)?

* 使用されているプロセス テクノロジー (例: BCD、FDSOI、バルク CMOS)?


PF8200 は ISO 26262 ASIL-B(D) 準拠のオートモーティブ アプリケーション向けに設計されており、堅牢なプロセス制御が可能で、LEO での短期ミッションに適しています。
この情報が NDA の対象である場合は、公式チャネルを通じて喜んで話し合います。

PF8200 | PF8100i.MX用PMICRe: PF81 PF82 PMIC - Process Node and Technology DetailsエリカCさん
この短い情報で十分だと思います。今後数年のうちに、LEO ミッションから得られた IC の放射線耐性データを公開できるようになることを願っています。

どうもありがとう!
マチェイ
Re: PF81 PF82 PMIC - Process Node and Technology Details

こんにちは、

このコミュニティ チャネルでは詳細な情報を共有できないことをご了承ください。

要求した情報は次のとおりです: CMOS の場合は 130 nm。

さらに詳しい情報が必要な場合は、サポート チケットを開いて、さらにサポートを受けてください。

https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-13-2026 04:24 AM
Updated by: