2291602_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2291602_ja-JP

2291602_ja-JP

hse ab_swap モードで、ハンドシェイクが偽であるために hse fw が失われた場合、C/R ADKP も偽ですか?

こんにちは、みんな!

ab_swapモードのチャレンジレスポンスADKPについて質問があります

m0コアとm7コアのハンドシェイクが失敗するとHSE fwが失われることはわかっています

このイベントが発生した場合、C/R ADKP はどのように機能しますか? C/R ADKP はチャレンジ値を暗号化するために HSE AES サービスを必要とすると思います。fw が失われた場合、hse は機能せず、チップは完全にロックされますか?


よろしく〜

Re: in hse ab_swap mode,when hse fw lost due to handshake false,is C/R ADKP falshe too?

注意してください

HSE-B ファームウェア リファレンス マニュアル - V2.7

2.6.1.3回復モード

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-13-2026 04:27 AM
更新人: