2291348_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2291348_ja-JP

2291348_ja-JP

高レベルの宣言型UIフレームワーク

i.MX RT クロスオーバー MCU 用の高レベルの宣言型 UI フレームワークはありますか?Swift や JavaScript のような高級言語でコードを記述し、SwiftUI や React に似たものを使用して UI を作成できるようになりたいです。

Re: High level declarative UI framework

こんにちは@MatthewRuzzi

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

NXP は、LVGL を基盤フレームワークとして、お客様が UI ソフトウェアを迅速に開発できるようにするために、GuiGuider ツールを公式に提供しています。さらに、SDK には emWin および VGLite のサンプル プロジェクトが含まれています。高水準言語の実装は現在公式にはサポートされていませんが、次のアプローチを検討することをお勧めします。

1. https://doc.qt.io/QtForMCUs/qtul-zephyr-mimx1060-evk.html

https://www.embeddedartists.com/wp-content/uploads/2023/06/QtMCUs_ProgramDevelopment.pdf

2 https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-CREATE-USER-INTERFACE-QT

3. https://docs.microej.com/en/latest/GettingStarted/gettingStartedIMXRT1170.html

4. https://github.com/lvgl/lv_micropython

5. https://www.swift.org/blog/embedded-swift-examples/


これらのリソースがあなたの成長に刺激を与えることを願っています。


よろしくお願いします、
ギャビン

Re: High level declarative UI framework

現在これに取り組んでいるプロジェクトはありますか?Swift や JavaScript のような言語を使用できるようになりたいです。将来的にこれを可能にするために私ができることはありますか?機能リクエストを送信または投票する場所、またはこれを投稿する他の場所はありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-15-2026 04:22 AM
更新人: