2291175_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2291175_ja-JP

2291175_ja-JP

RT1170 MIPI-CSI カメラ - YUV422 (8 ビット) サポート

こんにちは、

i.MX RT1170 MIPI-CSI インターフェースを使用して YUV422 (8 ビット) を出力するカメラ モジュールの使用方法を示すリファレンス デザイン、アプリケーション ノート、またはサンプル プロジェクトはありますか?

RT1170 エラッタ ( https://www.nxp.com/docs/en/errata/IMXRT1170ACE.pdf ) を確認し、YUV422 10 ビット形式はサポートされていないことを理解しましたが、YUV422 8 ビット操作を具体的に示す公開例や確認は見つかりませんでした。

あらゆるガイダンス、動作が確認されている構成、またはカメラ モジュールの例があれば、大変助かります。

Re: RT1170 MIPI-CSI Camera - YUV422 (8 bit) support

こんにちは@mtreloarさん、

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

RT1170 MIPI-CSI は YUV422 (YUYV 8 ビット) 形式をサポートします。SDK のこのサンプル プロジェクトを参照できます。

Gavin_Jia_0-1768188511422.png


よろしくお願いします、
ギャビン


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-13-2026 04:25 AM
Updated by: