2291134_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2291134_ja-JP

2291134_ja-JP

#TJA1104 SAF9000 OM7 RTDとのドライバ統合

こんにちは、

私はQuantum (SAF9000) OM7の お客様 アプリケーション サポート エンジニアとして働いています。

現在、弊社の お客様 (Hirschmann) は SGMII インターフェースに関する問題に直面しています。TX 極性が逆になっているように見えますが、ボードは CONFIG レジスタを通じてこれを修正することを想定し、このように設計されました。

彼らは # TJA1104デバイスを使用しており、システムとの互換性を確保するために適切なドライバを統合したいと考えています。

TJA1104 ドライバーを既存のRTD ドライバーと統合する方法をお客様にご案内してサポートしていただけますか?

ご返信よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

ナガ・セギレディ

AA SW - 外部デバイスRe: #TJA1104 Driver integration with SAF9000 OM7 RTD

こんにちは、

AASW チームは、Quantum のコンテキストでこのコンポーネントに対する SW サポートのリクエストを受け取りませんでした。CES チーム (Florea Simona または Salam Zeidan が対応可能) までお問い合わせください。

Re: #TJA1104 Driver integration with SAF9000 OM7 RTDこんにちは、ナガさん

昨日、Simona Florea と話をしましたが、最新情報に基づいて、Quantum プロジェクトのコア チームである Harm Voss (APM) と Ron Leenders (RTE) に連絡することを強くお勧めします。
Re: #TJA1104 Driver integration with SAF9000 OM7 RTD

こんにちは、

情報をいただきありがとうございました。
サポートについては、@Florea Simona または Salam Zeidan に連絡しました。

よろしくお願いいたします。

ナガ・セギレディ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-17-2026 02:26 AM
Updated by: