2290740_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2290740_ja-JP

2290740_ja-JP

[RTD500 IP] S32K388 Lpuart_UART割り込みエコー(LPUART4)

こちらのリンクをご参照ください:

[RTD600 IP] S32K312-EVB LPuart 割り込みエコー

S32K388プラットフォームでの検証と学習中に、割り込みがエコーされないことが判明しましたが、原因は不明です。修正した例を添付します。

詳細情報:

ボード: S32K388
S32DS3.5+RTD500

Re: [RTD500 IP] S32K388 Lpuart_UART interrupt echo(LPUART4)

こんにちは、

割り込み/コールバックが受信のためにヒットされない、またはコードがエコーバックを送信しないことを意味しますか?

BR、ペトル

Re: [RTD500 IP] S32K388 Lpuart_UART interrupt echo(LPUART4)

デバッグ中に割り込みコールバックが発生し、UART4 RXで受信したデータを確認しました。論理的には、RXで受信したデータはTXを介して直接送信され、コンソールにエコーされるはずですが、コンソールには何も表示されません。エラーの原因が不明なため、ご支援いただければ幸いです。

Re: [RTD500 IP] S32K388 Lpuart_UART interrupt echo(LPUART4)

こんにちは、

受信ブールフラグ bRxFlag が最適化されて削除されているか、同様のようです。これはコールバックで設定されていますが、main の if ステートメントは実行されないため、文字列は返されません。

フラグを揮発性として設定してみる

/* 受信フラグ */
揮発性ブール bRxFlag = false;

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-13-2026 05:19 AM
Updated by: