2290461_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2290461_ja-JP

2290461_ja-JP

MM9z1J638D PTBxによる時間指定ウェイクアップは1回のみ機能します

こんにちは、


PTB1 で時間指定ウェイクアップ機能を動作させることができました。しかし、PTB1 から起動するのは 1 回だけです。最初のウェイクアップ後はすべて正常に動作しているようで、LIN とアプリケーション コードは問題なく実行されています。


2回目にスリープモードに入ると、MCUは理解できない別の状態になるようです

  1. 電流消費は、電流が基本的にゼロになる最初のスリープ時とは異なり、通常動作時よりわずかに減少します。
  2. デバッガーが接続を失い、再接続できない
  3. MCU が保護されます。

この状態から抜け出す唯一の方法は、電源を入れ直すことです。


もう 1 つの観察結果は、ウェイクアップが LIN によってトリガーされる場合、複数回ウェイクアップしても問題はないと思われることです。ウェイクアップが時間指定ウェイクアップ PTB1 によってトリガーされた場合にのみ、問題が発生します。


これが私のスリープモードの設定です

#define  Wakeup_counter  (unsigned int) 10*1000 // counter value in terms of ALFCLK (1ms by default)
char Wakeup_counter_hi = (char) ((Wakeup_counter & 0xFF00U) >> 8); // get the high byte
char Wakeup_counter_lo = (char) ((Wakeup_counter & 0x00FFU) >> 0); // get the low byte

void Handle_SleepRequest()
{
....... // save parameters to EEPROM
RTIDisable(); 
ADCDisable();											
TsenseDisable();
B_GPIO_VSENSE = 0;
l_sys_irq_disable(BSC2_Node1);  	// only SCI!!!						
B_TIE_C3I = 0;	// LIN timer interrupt disabled										
IrqDisable();
B_GPIO_IN1_TCAP1 = 0; // PTB1 input buffer disconnected from Timer channel 1 - input capture
B_GPIO_OUT1_TCOMP1 = 1; // Timer channel 1 - output compare connected to PTB1 output buffer OR gate (needs to be configured to allow OC to generate a system wakeup)
B_GPIO_CTL |= B_GPIO_CTL_DIR1_MASK | B_GPIO_CTL_DIR1M_MASK; // set PTB1 to output 
B_GPIO_CTL |= 0|B_GPIO_CTL_PE1M_MASK; // PTB1 I/O to high impedance mode so that it's not connected to outside of MCU

// force internal PTB1 to low
B_TSCR1_TEN = 1;
B_TCTL1 	= B_TCTL1_OM1_MASK;           // clear on OC
B_CFORC_FOC1 = 1;          		// force OC to clear because TCTL1 set to clear on OC
B_TSCR1_TEN = 0; 		// disable the timer to setup timer
B_TCNT 		= 0x0000U; // reset counter 
B_TIOS_IOS1 = 1; // Timer channel 1 acts as an output compare to allow TC1 write	
/*Timer clock selection to be Timerclk/1 see table 647*/
B_TSCR2_PR0 = 0;
B_TSCR2_PR1 = 0;
B_TSCR2_PR2 = 0;

B_TSCR2_TCRE = 0; //Inhibits timer counter reset and couter continuews to run

			

// setup a rising edge on hitting the OC
B_TCTL1  	 = B_TCTL1_OM1_MASK | B_TCTL1_OL1_MASK; // configure to be set on OC
B_TC1Hi      = Wakeup_counter_hi; // compare register needs to write the high byte before low byte
B_TC1Lo      = Wakeup_counter_lo;
B_TFLG1_C1F  = 1; 					// enable Timer channel 1 to cause a hardware interrupt

ADCLpEnable();
B_PCR_WUEH_WUPTB1 = 1;	 // enable PTB1 as the internal timed wake up source
PCREnterSleepMode();
while(1) DO_NOTHING;	// should not reach here
}

私のウェイクアップ処理関数

void Wakeup_Process(void){
if (B_PCR_CTL_OPM & 2) 
{       // Check if Wake Up from Sleep mode (see page RM3.0 110 Intermediate Mode)
       B_PCR_CTL = OPM_SET_NORMAL; // set normal mode
       while (!(B_PCR_SRH_WLPMF )) DO_NOTHING; // Wait for Clock Domain Change   
    }
else{
       if(!B_PCR_SR_HWRF) {
          PCRReset(); 
    	         }
	}
}

メイン関数


void main ()
{
        SYS_Init();
	CPMUInit(&ClockConf);
	D2DInit((TYPE_D2DCLKDIV) ClockConf.D2dDiv);												
	XirqEnable(); // enable XIRQ -> isrD2DErr() "write-once" 

	Wakeup_Process(); // Process wakeup event to bring CPU to normal if it is waken up
	B_WD_CTL = WD_OFF;    	
	PCRInit(ClockConf.PCRprescaler);
	SYSStartupTrimming();
        ADCInit();
        GPIOInit();
	RTIInit();
	RTIEnable();
	IrqEnable();
	EEPROM_Init(0x05);// 6.25MHz busclk
        ReadEEPROM();
        for EVER {
                    ...... // main application loop
                    if (SleepRequested){Handle_SleepRequest();}
                 } 

}

ご協力に感謝します。

Re: MM9z1J638D Timed wakeup by PTBx only works for once

これらはPCREnterSleepMode()関数ですでにクリアされています。

void PCREnterSleepMode_SMP(void){


  IrqDisable();       

  B_INT_MSK = 0xFF3F;     // Mask Analog Interrupts 
  B_ACQ_SRH = 0xFF;       // Clear pending Flags
  B_INT_MSK = 0xFF00;     // Enable Analog Int 

  B_PCR_SR =  0xFFFF;     // Clear Flags
  B_TFLG1  =  0xFF; 	  // Clear timer interrupt flag1
  B_PCR_CTL = OPM_SET_SLEEP;  	// Goto Sleep Mode
  StopEnable();		
  StopEnter();
}

しかし、問題点は分かったと思います。ウェイクアップが発生するたびに実行されるデコンディショニング関数があり、カウンター OC をリセットしたり、GPIO 構成を逆にするなど、ウェイクアップ ソースの PTB1 を構成するのとは逆に PTB1 構成を逆にします。しかし、問題は、レジスタが更新されたかどうかを確認するための while ループを配置しない限り、リセットが登録されないということのようです。たとえば、while ループを配置しないと、デコンディショニング関数で TC1 を 0x0000 に設定しているにもかかわらず、TC1 カウンターはスリープ状態になる前に設定した期間を保持し続けます。

レジスタがリセットされていることを確認するための while ループ チェックを追加したので、ウェイクアップは正常に機能し、毎回成功します。

void PTB1_WU_Decondition(allow_Continue){
	/* Configure port before enable it*/
	B_GPIO_IN1_TCAP1 = 0; // PTB1 input buffer disconnected from Timer channel 1 - input capture
	// B_GPIO_IN1_TCAP1 = 1; // PTB1 input buffer disconnected from Timer channel 1 - input capture
	B_GPIO_OUT1_TCOMP1 = 0; // Timer channel 1 - output compare connected to PTB1 output buffer OR gate (needs to be configured to allow OC to generate a system wakeup)
	B_GPIO_CTL |= 0 | B_GPIO_CTL_DIR1M_MASK; // set PTB1 to output 
	// B_GPIO_CTL |= 0 | B_GPIO_CTL_DIR1M_MASK; // set PTB1 to input 
	// B_GPIO_CTL |= B_GPIO_CTL_PE1_MASK|B_GPIO_CTL_PE1M_MASK; // PTB1 I/O enable mask enabled PTB1 enabled (not seem necessary due to figure 33.)
	B_GPIO_CTL |= 0|B_GPIO_CTL_PE1M_MASK; // PTB1 I/O to high impedance mode so that it's not connected to outside of MCU


	

	B_TIOS_IOS1 = 0; // Timer channel 1 disabled
	/*				Timer clock selection to be Timerclk/1 see table 647*/
	B_TSCR2_PR0 = 0;
	B_TSCR2_PR1 = 0;
	B_TSCR2_PR2 = 0;

	B_TSCR2_TCRE = 0; //Inhibits timer counter reset and couter continuews to run



	// setup a rising edge on hitting the OC
	
	B_TSCR1_TEN  = 1; 					// enable the timer to reset TC1
	B_TC1Hi      = 0x00U; 				// compare register needs to write the high byte before low byte
	B_TC1Lo      = 0x00U;
	B_TSCR1_TEN = 0; 					// disable the timer
	B_TFLG1_C1F  = 1; 					// clear timer 1 flag
	while(B_TFLG1_C1F != 0 && B_TC1 != 0x0000U || allow_Continue){}; // MUST WAIT otherwise, the settings don't register
	B_PCR_WUEH_WUPTB1 = 0;				// disable PTB1 as the internal timed wake up source

}

Re: MM9z1J638D Timed wakeup by PTBx only works for once

こんにちは@WWsmp

書き込み後の読み取りシーケンスは良い方法です。

関数を再配置すれば、待機ループなしでも成功するでしょうか?

B_GPIO_OUT1_TCOMP1 = 0;// Detach OC from PTB1
B_GPIO_IN1_TCAP1= 0;// No capture routing
B_GPIO_CTL|= B_GPIO_CTL_DIR1M_MASK;// Internal buffer direction benign
B_GPIO_CTL|= B_GPIO_CTL_PE1M_MASK;// High impedance to outside
B_TSCR1_TEN= 0;// Stop counter

B_TIOS_IOS1= 1;// Channel 1 acts as Output Compare
B_TCTL1&= ~(B_TCTL1_OM1_MASK | B_TCTL1_OL1_MASK);// No OC action
B_TSCR2_PR0 = 0;
B_TSCR2_PR1 = 0;
B_TSCR2_PR2 = 0;

B_TFLG1_C1F= 1;// write-1-to-clear
B_TCNT= 0x0000U;// ensure counter starts from 0
B_TC1Hi= 0x00U;// high byte first
B_TC1Lo= 0x00U;

B_TSCR1_TEN= 1;
B_PCR_WUEH_WUPTB1  = 0;

Re: MM9z1J638D Timed wakeup by PTBx only works for once

こんにちは@danielmartynek


修正したと思いましたが、実際には 100% 機能していません。問題はまだ解決していませんが、while ループを追加したため、状況が変わりました。MCU を一貫してスリープ状態にして起動することができているように見えましたが、PCRReset() は何らかの理由でトリガーされましたが、それはアプリケーションからではありませんでした。PCRReset() は isrD2DErr() によってトリガーされます。

/*! \brief Interrupt Service Routine for D2D error interrupts. 
 * 
 * Interrupts are caused by errors detected by the D2D Initiator (uC side) 
 * during D2D transferes. This error is critical NMI and you need to have the
 * CCR X-bit cleared 
  */
interrupt VectorNumber_Vd2di_err void isrD2DErr(void)  {

	while(1)  {
		if(D2DSTAT0_ERRIF)  {
			D2DSTAT0_ERRIF = 1;											// clear flag
		}else{
			PCRReset();													// issue an analog die reset 
		}
	}
}

私がそれをどのように実現したかというと、ウェイクアップ理由とリセット理由を保存する変数があるということです。通常、PTB1 から起動すると、B_PCR_SRL_WUPTB1F が 1 に設定され、B_PCR_SRH_HVRF が 1 に設定されます。しかし、「修正」後、B_PCR_SRH_HVRF、B_PCR_SRH_WDRF、および B_PCR_SRH_HWRF がすべて 1 に設定され、WU ビットが設定されていないことに気付きました。これは PCRReset() と呼ぶ動作に似ています。そして、D2D エラーまで追跡しました。


このエラーを引き起こす可能性がある具体的な理由はありますか?

Re: MM9z1J638D Timed wakeup by PTBx only works for once

こんにちは@WWsmp

開発チームとの議論を開始させてください。

少し時間がかかるかもしれません。


ありがとうございました。

ダニエル

Re: MM9z1J638D Timed wakeup by PTBx only works for once

こんにちは@WWsmp

投稿したコードには問題は見つかりませんでした。

以下は、isrD2Derr エラーの考えられる原因です。isrD2Derr は、アナログ ダイと MCU (S12Z) ダイ間のダイ間 (D2D) インターフェースでエラーが検出されたことを示します。エラーは、電気、タイミング、電源、モード制御、またはソフトウェアの問題によって発生する可能性があります。


  1. 電源関連の問題
  • VDDH / VDDD2D(2.5 V D2D電源)の不安定性
    • 電圧低下、リップル、または不十分なデカップリングにより、D2D 信号が破損する可能性があります。
    • 多くの場合、パリティ エラーまたは確認応答エラーが発生します。
  • 供給順序の問題
    • 一方のダイがもう一方のダイよりも早く動作可能になります。
    • D2D アクセスは、ターゲット ダイがまだリセットまたはブラウンアウト状態の間に発生します。
  • クランキングまたはVSUP低電圧
    • オートモーティブ クランキング中、一方のダイがリセットまたは保持状態になり、もう一方のダイが動作を継続する場合があります。
    • タイムアウト エラーが発生します。
  1. 時計とタイミングの問題
  • D2Dクロックの不安定性
    • PLL ロック解除、IRC ドリフト、またはクロック モニター イベントにより、D2D タイミングが壊れる可能性があります。
  • 過剰なD2Dクロック周波数マージン
    • 最大 D2D 周波数に近い値で実行すると、ノイズ マージンが減少します。
    • EMC と温度に対してより敏感です。
  • クロックドメインの不一致
    • 一方のダイのクロックがゲートまたは遅くなる一方で、もう一方は D2D トランザクションの発行を継続します。
  1. リセットおよび電源モード同期エラー
  • ダイ間の非同期リセット
    • アナログダイがアクティブな間、MCU はリセットされます (またはその逆)。
    • このウィンドウ中に D2D アクセスが発生すると、タイムアウトまたは ACK エラーが発生します。
  • 停止/スリープモードの不一致
    • アナログ ダイが NORMAL モードのままである間、MCU は STOP/SLEEP に入ります。
    • ターゲット ダイ クロックがゲートされている間に D2D アクセスが試行されました。
  • 不適切なウェイクアップシーケンス
    • ターゲットダイが低電力モードを完全に終了する前に発行された D2D トランザクション。
  1. D2Dプロトコル/トランザクションタイミングの問題
  • サービスの遅延によるタイムアウト
    • 長い割り込みマスクまたはクリティカルセクションは D2D サービスをブロックします。
    • ISR 負荷が高い、またはプリエンプティブでないコード パスが長い。
  • 過剰なバーストアクセス
    • 間隔を空けずに、D2D レジスタの読み取り/書き込みを大規模または高速に実行するシーケンス。
    • 内部サービスのレイテンシを超える可能性があります。
  • 無効または不正なD2Dアクセス
    • マップされていない、または制限されている D2D レジスタ ウィンドウへのアクセス。
    • トランザクションのサイズまたはシーケンスが正しくありません。
  1. ソフトウェアの初期化と構成エラー
  • スタートアップトリミングが正しく実行されません
    • 起動時に IFR 値がコピーされません。
    • クロック/リファレンス ドリフトが発生し、ビット エラーの確率が高くなります。
  • 不適切なD2D初期化順序
    • クロック、電源ドメイン、またはエラー フラグが完全にクリアされる前に使用される D2D。
  • 競合する構成モード
    • 自動温度ゲイン補正 (ATGCE) は、キャリブレーション要求割り込みとともに有効になります。
    • 過剰な D2D トラフィックと競合が発生します。
  1. EMC、ノイズ、環境ストレス
  • EMI / ESD障害
    • 高速過渡現象により D2D データ ビットが反転し、パリティ エラーが発生する可能性があります。
    • ISO 7637‑2 パルス テスト中によく使用されます。
  • グランドバウンスまたは接地不良
    • 高電流の共有リターンパス (シャント、LIN、CAN)。
    • D2D 信号の整合性に影響します。
  • 高温または温度勾配
    • クロックのドリフトとレギュレータのディレーティングにより、タイミング マージン違反が増加します。
  1. レイアウトとハードウェア実装の問題
  • VDDH/VDDD2Dピン付近のデカップリングが不十分
  • アナログ、デジタル、高電流パス間の分離が不十分
  • リファレンス・デザインの逸脱
    • NXP リファレンス デザインと比較して、フィルタリング コンポーネントが欠落しているか変更されています。

BR、ダニエル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-28-2026 04:23 AM
更新者: