2290263_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2290263_zh-CN

2290263_zh-CN

LPC5536:我在真正的漏极开路引脚上测量 VCC。

你好

LPC55(S)xx 系列有两个真正的漏极开路引脚

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13033.pdf

PIO0_13 和 PIO0_14 是真正的漏极开路引脚。

我用自己的 LPC5536 板测试了这个:

当我不配置 PIO0_13(64 引脚封装上的引脚 #46)时,该引脚处于浮空状态(即高阻抗,如数据表中所述 " Z ")。

当我将 PIO0_13 配置为 GPIO 并输出时,当设置为高电平时,我测量到的电压为 3.3 V(即 VCC)。

我想知道这是为什么?

数据表显示"真正的开漏引脚。[...] 该引脚需要外部上拉才能提供输出功能。 [开漏配置适用于该引脚的所有功能。"

换句话说,只要该引脚未连接到外部电路,该引脚上就不应有任何电压。

知道我为什么要测量这个电压吗?

谢谢。
丹尼尔


Re: LPC5536: I measure VCC at true open drain pins.

由于恩智浦管理层的高超智慧,编辑时间窗口已缩短至几分钟。因此,我必须单独添加这个帖子:

只有当我明确将引脚PIO0_13配置为漏极开路时(通过引脚工具),该引脚会表现为漏极开路。

如果这种行为是预料之中的,那么我就不明白数据手册中的说法,即该引脚上没有独立于所选功能的输出(或者数据手册的说法不正确)。

请注意以下观察结果:如果 PIO0_13 配置为 OD 并设置为高电平,我可以轻松地 " 将 " 这个引脚(例如,触摸它)浮动到比如 6 V 的电压。这远远超出了 " 普通 " GPIO 引脚所允许的范围。通常 " 普通 " 引脚会实现保护二极管,保护二极管会将电压降低到 3,3 V + Vforward,如参考手册中所述

danielholala_0-1767880597403.pngdanielholala_0-1767880597403.png


因此,这也许就是"真正的开漏" 引脚与"普通" 引脚的区别?

如有任何意见,我们将不胜感激。

干杯
Daniel




Re: LPC5536: I measure VCC at true open drain pins.

你好,丹尼尔、

您能帮助我们分享以下信息吗?


您正在测试 SDK 示例吗?

你在使用恩智浦板还是 LPC5536 定制板?如果是这样,您能否在示意图中与我们分享您与 PIO0_13 的连接?

您能为我们提供有关这枚勋章用途的信息吗?


在参考手册第 7.2.1 章功能中,评论说 PIO_13 和 PIO_14 是 I2C/MFIO(多功能输入输出)的组合,这是与标准引脚配置 [MFIO] 的区别;在第 7.3 章中,[图 8] 是该配置的示例,以与标准 GPIO 引脚配置进行比较 [图 7]。


此外,要审查您的定制电路板设计以及硬件设计指南 [AN13707],恩智浦建议您查看EVK电路板设计文件进行验证。


LPC5536 EVK 板文件的链接在这里 LPC5536-EVK 设计文件


在评估板中,P0_13和P0_14连接到上拉电阻,因此预计测量电压为3.3V,并且只有在配置后才会起到开路漏极的作用。


顺祝商祺!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-10-2026 02:19 AM
Updated by: