2289824_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2289824_ja-JP

2289824_ja-JP

S32K3_SBC_FS26_R23-11_6.0.0_D2511 - SWCDファイルが見つかりません

SBCサポートチーム様
Elektrobit社は、リリースS32K3_SBC_FS26_R23-11_6.0.0_D2511において、generate_swcdファイルとBSWMDファイルが欠落していると報告しました。この問題により、EBからの統合プロセスが停止します。
このリリースの検証済み BSWMD ファイルを含む generate_swcd を提供していただけますか?

AA SW - 外部デバイス優先度: 重要出典: パートナーRe: S32K3_SBC_FS26_R23-11_6.0.0_D2511 - Missing SWCD files

こんにちは@RaduBraga
不足しているフォルダーを含む新しいインストーラーを入手するには、チケットhttps://jira.sw.nxp.com/browse/AASW-24368からサポートを受けました。私はそれをElektrobitに共有しました。
このトピックはここで終了できます。ご協力いただきありがとうございます

Re: S32K3_SBC_FS26_R23-11_6.0.0_D2511 - Missing SWCD files

こんにちは@cuongnguyenphu

チームがこのCASEを引き受け、できるだけ早く返答いたします。

よろしくお願いします、
ラドゥ


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-09-2026 03:27 AM
更新者: