こんにちは、
弊社のデザインの 1 つでは、複数の LPDDR4 部品番号を使用しています。これらの部品は、チャネル、ランク、密度の点で構成が異なりますが、すべて同じハードウェアデザインを使用する予定です。
以下に参考までに部品とその構成を示します。MT53E1G32D2FW と MT53E2G32D4DE は 、 当社のボードで既に正常に動作しています。
| 一部 | 密度 | チャネル | ランク |
| D1611PM3BDGUI | 16ギガバイト | 1 | 1 |
| H9HCNNNBKUMLXR-NEE | 16ギガバイト | 2 | 1 |
| B3221PM3BDGUI | 32GB | 2 | 1 |
| MT53E1G32D2FW-046 重量:B | 32GB | 2 | 2 |
| Q6422PM3BDGVK | 64GB | 2 | 2 |
| MT53E2G32D4DE-046 重量:C | 64GB | 2 | 2 |
当社のハードウェア設計は上記のすべての部分に共通であり、 i.MX8MP LPDDR4 EVKリファレンス・デザインに基づいています。
pratham_malaviya_0-1767339851808.png
pratham_malaviya_1-1767339874904.png
以下の質問があります:
1. 2つのパーツが既に動作しているので、 チャネルやランク構成が異なっていても、他の32Gbおよび64Gbパーツに 同じ lpddr_timing.c ファイルを使用できますか?それとも、別途キャリブレーションが必要ですか?
2. シングルチャネル16Gb部品の設計に変更を加える必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
プラタム
こんにちは@pratham_malaviya
お元気でお過ごしでしょうか?
あなたの質問にお答えします:
1. いいえ。PNごとにキャリブレーションを行うことを強くお勧めします。
2. シングルチャネルバリアントでは回路図の変更は必要ありません。
よろしくお願いいたします。
サラス。