2270645_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2270645_ja-JP

2270645_ja-JP

imx8mpカスタムボードでQNXイメージを起動できません

こんにちは、

IMX8MPカスタムボードを使用しています。IMX8MP EVK と私のカスタム ボードの違いは、UART コンソールと DRAM です。QNX 7.1 ソース コードに変更を適用した後、ボードを起動しようとしましたが、IMX8MP カスタム ボードからのコンソール メッセージが表示されませんでした。QNX 7.1 ソース コードで他に変更する必要があるものはありますか?


ありがとう、よろしく。
スバシュ。

Androidi.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: Unable to boot the QNX image in my imx8mp custom board

こんにちは、

QNX ソース コード内のコンソール、および uboot とカーネル bootargs の RAM 定義を確認する必要があります。

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-10-2026 02:17 AM
Updated by: