2270557_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2270557_zh-CN

2270557_zh-CN

调试工具在使用最新版 SDK_25_12_00 时显示为灰色,在使用旧版 SDK_25_03_00 时工作正常

运行 MCUXpresso IDE V25.6.136 版+ 带有 SDK_25_12_00 的 evkmimxrt685 板。调试开始时,所有调试工具(恢复...)都显示为灰色,无法运行项目。 使用旧版 SDK_25_03_00 可以正常工作,但使用 SDK_25_06_00 和 SDK_25_09_00 会出现同样的问题。 如何恢复调试工具

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00你好,卡洛斯,包括 hello world 在内的所有示例都出现了这种情况。它总是停在"void ResetISR(void) 函数的第一行,即 startup_mimxrt685s.c 中的 __asm volatile ("cpsid i") 行(第 381 行)。文件。我正在尝试运行 evkmimxrt685_dsp_mu_polling_cm33。该示例在 25.03 版本中运行正常。之后的所有版本(06、09、12)都有这个问题。对于 24.03 之后的 SDK 版本,我是否需要在集成开发环境中进行一些更改?我有截图,但如何发布呢?谢谢@bobvrRe: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

你好,卡洛斯,我正在上传截图>

包括 hello world 在内的所有示例都出现了这种情况。它总是停在"void ResetISR(void) 函数的第一行,即启动目录下 startup_mimxrt685s.c 文件中的 __asm volatile ("cpsid i") 行(第 381 行)。它从未进入 main() 开始运行。 我试图运行 evkmimxrt685_dsp_mu_polling_ cm33。cm33。该示例在 25.03 版本中运行正常。之后的所有版本(06、09、12)都有这个问题。对于 24.03 之后的 SDK 版本,我是否需要在集成开发环境中做一些更改? 谢谢 bobvr

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

你好@bobvr

能否请您介绍一下您的计算机使用的是哪个操作系统?Linux、Windows 10 还是 Windows 11?

能否请您检查一下 EVK 的 BOOT_SEL 是否选择正确?


Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00我正在戴尔 Alder Lake 台式机上运行 Windows 11。启动跳线 (JP1) 处于打开状态,根据手册(MIMXRT685-AUD-EVKUM 修订版 3-2023 年 7 月 21 日),这是默认设置。我想这就是您所说的"查看 EVK" 的 BOOT_SEL 的意思。谢谢 bobvrRe: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

你好@bobvr

感谢您分享您的设置细节。

能否请您对闪存进行一次大规模擦除,然后重新进行调试?

为此,请在快速启动面板上更改链接服务器操作

carlos_o_0-1767979142309.png

然后使用 LinkServer 探测器将其返回到调试模式。

如果在此过程中出现任何错误信息,请分享截图。

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

卡洛斯,我试图用链接服务器进行大规模清除,但得到了错误信息--截图附后。 谢谢

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00卡洛斯,谢谢。在此之前,我想让您知道,我一直使用世纪佳缘 J-Link 探头,使用世纪佳缘 J-Link 探头" 菜单选项可进行"清除闪存操作。我应该用它清除还是用你上面提到的链接服务器探针清除?Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

你好,卡洛斯,我使用 Segger J-Link 探头(不是链接服务器探头,因为该固件已被 Segger 固件覆盖)删除了闪存。 我知道我必须使用 Segger 探针来调试 ARM 内核和 HiFi4 DSP。我还将 Segger 固件更新到了最新的 8.98 版本。 我删除了调试启动文件,删除了工作区以在启动时生成一个新文件,还重新启动了板。还是同样的问题。 它说调试会话正在运行,但我无法调试。 正如我所说,03 之后的所有版本(06、09 和 12)都会出现这种情况。 它停在 startup_mimxrt685s.c 处文件。 在调试器控制台中,我确实看到了一条警告信息,但这可能是无害的。 "警告:无法将 "main "从主机编码 (CP1252) 转换为 UTF-32。

这种情况通常不会发生,请提交错误报告。

监测执行器 setrestartonClose=1


请告知下一步措施。谢谢 bobvr。

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

你好@bobvr

感谢您分享您正在使用的产品。

如果尝试使用链接服务器调试,问题是否仍然存在?如果您收到错误信息,请与我们分享。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-13-2026 02:20 AM
更新者: