2270360_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2270360_ja-JP

2270360_ja-JP

imx95-19x19-evkボードでDebian LSDK2512を解凍する方法
imx95-19x19-evk ボードのサポートを有効にするには、次の 2 つの方法があります。
 
1. Yocto リリースから flash.bin を直接置き換えます。

1)。Debian LSDK2512でサポートされているimx95-15x15-evkボード上のdepoly LSDK2512
A: $ flex-installer -i pf -d /dev/sdX -F
B: $ flex-installer -i auto -m imx95evk -d /dev/sdX
 
2)。Yocto リリースから imx95-19x19-evk ボード用のビルド済み flash.bin をダウンロードします。
A: ダウンロード: https://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=L6.12.20-2.0.0_MX95&appType=file1&DOWNLOAD_ID=null
B:ダウンロードしたファイルを解凍して、flash.binファイルを取得します:imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all
 
3)。flash.binを上書きする
$ sudo umount /dev/sdX; sudo dd if=imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_allof=/dev/sdX bs=1024 シーク=32
 
4)。用意したSDカードをボードに挿入し、電源を入れます。U-Boot プロンプトに入ったら、ブート コマンドを設定します。
=> setenv bootcmd "setenv bootargs 'root=/dev/mmcblk1p3 rw rootwait console=ttyLP0,115200 earlycon';ext2load mmc 1:1 0x90400000 Image;ext2load mmc 1:1 0x93000000 imx95-19x19-evk.dtb;booti0x90400000 - 0x93000000"; 保存環境
=> リセット
 
Debian システムが自動的に起動します。
 
2. FlexBuild を使用して BSP イメージをビルドします。
1) Flexbuild のソース コードを複製し、添付されているパッチを適用します。
2). bsp とブートイメージをビルドします。
$ bld bsp -m imx95evk
$ bld ブート -m imx95evk
または、次の場所からビルド済みのイメージをダウンロードしてください: http://sun.ap.freescale.net/images/debian/lsdk2512/firmware_imx95evk_19x19_sdboot.img
3). イメージをインストールします。
$ ./flex-installer -f firmware_imx95evk_sdboot.img -d /dev/sdX -m imx95evk -b boot_IMX_arm64_lts_6.12.20.tar.zst -r rootfs_lsdk2512_debian_imx95evk.tar.zst
4)。用意したSDカードをボードに挿入し、電源を入れます。U-Boot プロンプトに入ったら、次のコマンドを実行してボードを起動します。
u-boot=>ブートフロースキャン -lb
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-27-2026 08:08 PM
Updated by: