2270185_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2270185_zh-CN

2270185_zh-CN

使用MCUXpresso IDE构建和烧写应用

下面的步骤将指导您使用 MCUXpresso IDE 的 Cortex-M33 应用程序完成 hello_world 演示应用程序。MCUXpresso IDE 安装和 MCXN 系列的 SDK 可在本入门指南的 Get Software 部分找到。

  1. 在左下角找到快速启动面板。
     
    Sabina_Bruce_1-1767118880216.png
  2. 然后点击导入 SDK 示例。Sabina_Bruce_2-1767118904196.png
  3. 单击您正在使用的板选择可以在该板上运行的示例,然后单击 “下一步”。
    Sabina_Bruce_3-1767118948399.png
  4. 使用箭头按钮展开 demo_apps 类别,然后单击 hello_world 旁边的复选框选择该项目。要使用 UART 进行打印(而不是默认的半托管),请在项目选项下选择 UART 作为 SDK 调试控制台复选框。然后点击完成
    Sabina_Bruce_4-1767118968268.png
  5. 选择项目并通过单击上面提供的快捷方式中的 “生成图标” 或单击 “快速入门面板” 中的 “版本” 来版本项目
    Sabina_Bruce_5-1767118993960.png
  6. 该项目应在控制台中不出现任何错误或警告的情况下构建
    Sabina_Bruce_6-1767119004337.png
  7. 使用连接到 “MCU-LINK” 端口的
    C 型Sabina_Bruce_7-1767119052616.png
    USB 线将板连接到计算机 。有关说明,请查看板的用户手册。
  8. 单击上方的 “调试” 图标或单击 “快速入门面板” 中的 “调试”,将应用程序下载到您的板上
    Sabina_Bruce_8-1767119086969.png
  9. 选择 MCU-Link CMSIS-DAP 调试探针
    Sabina_Bruce_9-1767119109335.png
  10. 打开串行终端,查看应用程序的输出。选择 "终端 "窗口并按下 "新终端 "图标
    Sabina_Bruce_10-1767119145379.png
  11. 选择 "串行终端",然后将 UART 设置为 115200 波特率、8 位数据大小、无奇偶校验和 1 停止位。按确定
    Sabina_Bruce_11-1767119154921.png
  12. 按 "运行 "图标运行应用程序。查看打印在终端上的输出结果
    Sabina_Bruce_12-1767119186546.png
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-27-2026 08:08 PM
更新者: