Keil MDK/uVision を使用したデモの実行
CMSISデバイス・パックのインストール
MDK ツールをインストールした後、デバッグの観点からデバイスを完全にサポートするには、Cortex ®マイクロコントローラ ソフトウェア インターフェイス標準 (CMSIS) デバイス パックをインストールする必要があります。これらのパックには、メモリ マップ情報、レジスタ定義、フラッシュ プログラミング アルゴリズムなどが含まれています。適切な CMSIS パックをインストールするには、次の手順に従います。MDK-Arm マイクロコントローラ開発キット (Keil) ®バージョン 5.38.1 以上を使用してください。
- µVision と呼ばれる MDK IDE を開きます。IDE内で「Pack Installer」アイコンを選択します
Sabina_Bruce_0-1767115848769.png
- パック インストーラー ウィンドウで、「MCXW」を検索して、MCXW71 ファミリを起動します。MCXW7XX の名前をクリックすると、右側に NXP が表示されます。
MCXW71_DFP パック。パックの横にある「インストール」ボタンをクリックします。このプロセスを正常に完了するにはインターネット接続が必要です
- インストールが完了したら、[Pack Installer(パック・インストーラ)]ウィンドウを閉じて、µVision IDEに戻ります
サンプル・アプリケーションのビルド
以下の手順に従って、 hello_world 応用。一部のアプリケーションではパス内に追加のフォルダー層が存在する可能性があるため、他のサンプル アプリケーションではこれらの手順が若干異なる場合があります。
-
目的のデモ・アプリケーション・ワークスペースをまだ開いていない場合は以下で開きます。
/boards////mdk
- デバッグ構成を選択
Sabina_Bruce_1-1767115880908.png
- プロジェクトを右クリックして、プロジェクト オプションを選択します。
Sabina_Bruce_2-1767115902529.png
- 次に、デバッグ オプションに移動し、CMSIS-DAP ARMv8-M デバッガーを選択します。OKボタンをクリックします
Sabina_Bruce_3-1767115924146.png
- デモプロジェクトをビルドするには、赤くハイライトされた「リビルド」ボタンを選択します。
Sabina_Bruce_4-1767115960650.png
- ビルドが正常に完了します