こんにちは、
次の手順を実行すると、MC からエラー メッセージが表示されます。
[E, qbman_rec_isr:391, QBMAN] QBMAN回復可能イベント情報 0x1000000
[E, dpmng_dump_rerr_fqid:1335, QBMAN] REL_FQ (FQ[0]) には1つのメッセージがあり、最大16までダンプされます。
[E, dpmng_dump_rerr_fqid:1361, QBMAN] メッセージ:
0x00125340: 2f930000 000000ab 00000000 00000000
0x00125350: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x00125360: 2f180280 18000000 8a030000 00000000
0x00125370: 00000000 00000000 00000000 00000000
このエラー メッセージは、dpdmux インスタンスのデフォルト インターフェースを有効化/構成し、外部トラフィックが利用可能になったときに生成されることがあります。
CASE 1: DPLがデフォルトのインターフェースを有効にする
'default_if = <0x1>;' で次の設定の DPL を使用する場合
--
dpdmux@1 {
互換性 = "fsl,dpdmux";
オプション = "DPDMUX_OPT_CLS_MASK_SUPPORT", "DPDMUX_OPT_AUTO_MAX_FRAME_LEN";
方法 = "DPDMUX_METHOD_CUSTOM";
マニピュレータ = "DPDMUX_MANIP_NONE";
num_ifs = <0x2>;default_if = <0x1>;
};
--
CASE 2: DPLがDPDMUXのデフォルトインターフェースを有効にしない
オプション 'default_if = <0x1>;' が設定されていません。ただし、dpdk を使用してデフォルトのインターフェースを構成します。
これには API 'dpdmux_if_set_default' が使用されます。
このようなエラーを回避するための提案はありますか?
こんにちは、
カーネル: 5.15.71、MC バージョン: 10.38.1 を使用しています。BSPはLSDK21.08に基づいています。
こんにちは、
使用されている MC バージョン、BSP およびカーネル バージョン、プロセッサおよびボードを共有してください。
よろしくお願いします。
こんにちは、
この問題はソフトウェア バージョンの非互換性が原因である可能性があります。LLDPUG を参照してください。そこには、カーネル v6.1.55 で MC 10.38.0 が検証されています。
Yocto でイメージをビルディングする前に、前述の LLDP を使用して再度テストすることをお勧めします。
よろしくお願いします。