2269590_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2269590_zh-CN

2269590_zh-CN

S32K3 FEE_Read 问题

S32K3 实现了 FEE。但是,FEE_Read 总是失败,其返回值 RetVal 为 1。请勿使用以下"else" 语句:

xingyun_1-1766997765170.png

xingyun_2-1766997886668.png

当到达"Fee_ExampleAssert" 点时,无法直接退出 while 循环。请问问题出在哪里?以下是 EB 配置:

xingyun_3-1766997989563.pngxingyun_4-1766998012930.pngxingyun_5-1766998023577.png

存储器:

xingyun_0-1766998396800.png

xingyun_1-1766998408642.png


希望路过的工程师们能看一看,并提供一些帮助。

非常感谢。


Re: S32K3 FEE_Read problem

非常感谢你的答复。我仔细检查后发现是底层配置出了问题。我发现,收费块大小和收费虚拟页大小必须是倍数关系,操作才能成功。

Re: S32K3 FEE_Read problem

关于 FEE,您还能帮我解决其他问题吗?我使用的参考是 SW32K3_RTD_R21-11_3.0.0_P07-fee_ts_t40d34m30i0R0 (S32K344)

目前,在进行FEE配置和调试之前,ADC采样没有问题。但是,添加 FEE 模块后,当 ADC 的初始化、触发信号和中断功能被注释掉时,FEE 存储正常。但是,一旦开启 ADC,就会出现在 ADC_startGroupConversion 处卡住然后进入硬故障的情况
然后我尝试注释掉FEE的所有相关内容,只关注ADC部分。但是,我发现 ADC 的采样触发信号存在问题,当它到达 ADC_startGroupConversion 阶段时,它进入了硬故障

Re: S32K3 FEE_Read problem

Hi@xingyun

建议你不要使用QQ邮箱来注册NXP的账户,使用你们的单位邮箱来注册NXP的账户来提高处理你们问题的优先级。

Regarding your new question, firstly, I'd like to know why you're using an older version of RTD. Could you try using a newer version? If the problem persists after upgrading to the newer version, please provide a project that reproduces the issue, and I will take the time to check it for you.

Again, please do not use email addresses like QQ to create topics, as such accounts will not receive priority technical support.

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-08-2026 03:28 AM
Updated by: