FRDM-KL25Z の新バージョンでは、U7 MMA8451Q チップが搭載されていません。このチップはこのボードにとって重要なコンポーネントですが、なぜ削除されたのかわかりません。このため、ボードは使用できず、チップが削除されたにもかかわらず価格が上昇しました。古いボードが必要です。確認してください。チップは削除されましたが、ボードのモデル番号は変更されていません。そのため、注文したときに古いボードを期待していましたが、新しいボードが届きました。
こんにちは@wanjianbing
お問い合わせいただきありがとうございます。申し訳ございませんが、新バージョン(Rev.I)のみの販売となり、旧バージョンの生産は終了となります。FRDM-KL25Z ホームページに記載されているとおり、「MMA8451Q 加速度センサは Rev.I でははんだ付けされていません | MMA8451Q は新しいデザインには推奨されなくなりました。」
販売代理店や他のサードパーティ プラットフォームに問い合わせて、以前のバージョンの在庫がまだあるかどうかを確認してください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
BR
アリス
わかりました。問題があります。解決方法を確認してください。このバージョン変更で削除されるのはU7だけですか?この U7 MMA8451Q をボードにはんだ付けします。以前のバージョンと同じようにCANとして使えますか?今、それを処分するための解決策が必要です。ありがとう!