2269396_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2269396_ja-JP

2269396_ja-JP

MCXN647との接続問題(Ee(42)エラー)

こんにちは、

FRDM-MCXN947に問題があります。プロジェクトをデバッグまたはフラッシュしようとすると、次のエラーが発生します。

PeterD_0-1766924466842.pngPeterD_1-1766924526627.png

関係があるかどうかはわかりませんが、while(1) ループのこの行を変更して頻度を上げたときに発生しました: SDK_DelayAtLeastUs( 30000 , SystemCoreClock); -> SDK_DelayAtLeastUs( 10000 , SystemCoreClock);

問題が発生する前にアップデートしていなかったのですが、その後LinkFlashをアップデートしても何も解決しませんでした。
すでに SPT 消去を試しましたが、機能しませんでした。(多分、やり方が間違っていたのでしょう。)

SPT では、ISP モードを有効にした後、「イメージの構築」および「イメージの書き込み」操作を実行できましたが、消去はまだ機能しません。

PeterD_3-1766926202287.pngPeterD_4-1766926211594.png

ご協力をよろしくお願いいたします。
追伸: 英語と専門用語が下手で申し訳ありません。私は工学部でこのプロジェクトを始めたばかりです。

ブートROM|ブート|フラッシュクロック|タイマーMCX NUSBRe: Connection problem with MCXN647 (Ee(42) error)

こんにちは@Peter-D

SPT ツール内のフラッシュ プログラマーを使用して、blinky SDK デモを消去およびプログラムし、正常に動作するかどうかを確認してください。詳細は添付の動画をご参照ください。

これらの手順がうまく機能しても、オンボード デバッガーでデバッグできない場合は、外部デバッガーを使用してテストしてください。

まだ問題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。


BR

アリス

Re: Connection problem with MCXN647 (Ee(42) error)

こんにちは@Alice_Yang 、
ご返信ありがとうございます。


ビデオの指示に従いましたが、その方法で LED が点滅しました。
ただし、MCUXpresso IDE からデバッガーに戻ると、同じエラーが発生します。

問題がオンボード デバッガーから発生している場合、特に私が使用しているボードは学校で貸与されたものなので、PEMicro や SEGGER J-Link (それが言及されている場合) などの外部デバッガーを購入するつもりはありません。

解決策が見つからない場合は、私のプロジェクトでも機能するフラッシュ プログラマーを引き続き使用し、教授に外部デバッガーがあるかどうかを尋ねます。


よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: Connection problem with MCXN647 (Ee(42) error)

こんにちは@Peter-D

あなたのボード上のデバッガーが実際に壊れているかどうかはわかりません。次の手順に従って、デバッガー ファームウェアを更新してください: https://docs.nxp.com/bundle/UM12018/page/topics/Updating_MCU_Link_firmware.html

更新後、ボードの電源を入れ直し、MCUXpresso IDE で新しいワークスペースを作成し、新しい SDK デモをインポートして、再度デバッグを試みます。

ビデオを撮って私と共有していただけると嬉しいです。確認をお手伝いします。
よろしくお願いします。
 
 

BR

アリス

Re: Connection problem with MCXN647 (Ee(42) error)

こんにちは@Alice_Yang

ご返信よろしくお願いします。

提案されたとおりに LinkServer を更新しましたが、問題が発生した後にすでに更新されていたと思います。とにかくもう一度アップデートを試み、ボードの電源を入れ直し、新しいワークスペースを作成し、デモ プロジェクトをインポートしましたが、デバッグしようとすると同じ Ee(42) エラーが発生します。

プロセスを示す短いビデオを録画したので添付します。

ご協力ありがとうございました。良い新年をお迎えください。

よろしくお願いします、
ピーター

Re: Connection problem with MCXN647 (Ee(42) error)

こんにちは@Peter-D

ビデオをありがとう。

.launchファイル (下の画像) を削除して、ボードを再度消去してください。

デバッグを開始するには、下の図に示すデバッグ ボタンを使用します。

Alice_Yang_0-1767148514011.png

それでも動作しない場合は、ボードを交換することをお勧めします。

ちなみに、私は正月休みを頂き、1月5日に復帰します。もしご不明な点がございましたら、当日にお問い合わせください。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。新年あけましておめでとうございます。


BR

アリス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-01-2026 03:26 AM
更新者: