2269354_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2269354_zh-CN

2269354_zh-CN

幻象电源 FRDM i.MX 91S UART?

在测量连接了 UART 的 FRDM i.MX 91S 板的功耗时,有没有人观察到功率计上的读数不正确?


我用 USB 测试仪记录的功耗读数可能是错误的,为 50mW,因为一旦拔掉辅助 USB 电缆(UART),功耗读数就会上升到 520mW。

TomasA_0-1766837050506.pngTomasA_0-1766837050506.png

Net"DEBUG_VBUS_5V" 或"VIO" 能否为 UART 芯片以外的其他设备供电?


谢谢、

托马斯

Re: phantom power FRDM i.MX 91S UART?

解决了,这是一个接地回路。我建议将设备的电源和电脑的电源分开。


例如,由于设备与电源隔离,因此通过 USB C PD 充电器 (J1) 供电。而 UART 来自笔记本电脑/计算机

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-28-2025 02:24 AM
更新者: