2269354_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2269354_ja-JP

2269354_ja-JP

ファンタム電源 FRDM i.MX 91S UART?

UART が接続された FRDM i.MX 91S ボードの電力消費を測定するときに、電力メーターの読み取り値が不正確だったことに気づいた人はいますか?


二次 USB ケーブル (UART) を取り外すと電力の読み取り値が 520mW まで上がるため、USB テスターで記録した消費電力の 50mW というおそらく誤った読み取り値を取得できました。

TomasA_0-1766837050506.pngTomasA_0-1766837050506.png

ネットの「DEBUG_VBUS_5V」または「VIO」は、UART チップ以外にも電力を供給できますか?


ありがとう、

トマス

Re: phantom power FRDM i.MX 91S UART?

解決しました。それはグラウンドループでした。デバイスの電源と PC の電源を分離することをお勧めします。


EG デバイスは主電源から分離されているため、USB C PD 充電器 (J1) を介して電源が供給されます。UARTはノートPC/PCから

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-28-2025 02:24 AM
更新人: