2269173_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2269173_ja-JP

2269173_ja-JP

S32N55: GM として動作している場合の gPTP ブリッジ デバイスのシーケンス ID

こんにちは、チームの皆さん

gPTP の例でブリッジ デバイスの動作をテストしていました。私はGrayVIP_1_0_22_0を使用しています。

ユーザー マニュアルによると、ブリッジがStartupTimeoutS後に Sync メッセージを受信しない場合は、GM として動作を開始する必要があります。ただし、この状況では、同期フレームと同期フォローアップ フレームの両方のシーケンス ID が 1024 のまま増加しないことがわかりました。

関連コードを確認したところ、ブリッジが GM モードに移行すると、同期メッセージの生成に使用されるシーケンス ID が、スレーブ ポートのprSyncMachines [ prDomain -> u8SlaveMachineId ]. u16SequenceIdから取得されることがわかりました。

Bridget_0-1766739865599.png

スレーブ ポートが Sync メッセージを受信していない場合、この値は更新されず、マスター ポートから送信された Sync メッセージ内のシーケンス ID は変更されません。

この動作は、このメカニズムではブリッジが GM として適切に機能できないことを示しています。
なぜこの橋がこのように動作するように設計されているのか、説明していただけますか?

BR、
ブリジット

GPTP_STACKRe: S32N55: sequence ID in gPTP bridge device when acting as a GM

こんにちは@Bridget


チームはケースを取り上げ、できるだけ早く回答を提供します。

よろしくお願いします、
ラドゥ

Re: S32N55: sequence ID in gPTP bridge device when acting as a GM

こんにちは@Bridget

私たちは問題を再現するために取り組んでおり、チーム内で今後の手順について話し合う予定です。折り返しご連絡いたします。

ありがとう、
ルーカス

Re: S32N55: sequence ID in gPTP bridge device when acting as a GM

@ブリジット

実際のところ、gPTP ブリッジのこの動作は意図されたものであり、802.1as 標準に準拠しています。

ブリッジは、マスター ポートで受信したシーケンス ID を中継することになります。グランド マスターが失われた場合、シーケンス ID は実際に更新されなくなります。これは、ダウンストリーム デバイスが GM が失われたことを検出できる方法の 1 つです。

そもそも GM が存在しないブリッジの場合、シーケンス ID は標準ごとにランダムになります。ランダム性の解釈は、シーケンス ID については何も保証されない、または想定されるべきではないということです。ハードコードされた 1024 はこれに準拠していると見なされます (他の数値でもかまいません)。

シーケンス ID がアプリケーションで問題を引き起こしていますか?ご存知のとおり、エンドポイントはシーケンス ID に関係なく、ブリッジと完全に同期できます。

長くかかってしまい申し訳ありません。不明な点がございましたらお知らせください。

BR、ルーカス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-29-2026 03:22 AM
Updated by: