2269126_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2269126_zh-CN

2269126_zh-CN

CSEC GenerateMACAddrMode 地址范围

圣诞快乐

你好

当我使用 CSEC 的 GenerateMACAddrMode 函数时,当地址值超过 0x7DFFF 时,会发生错误。这正常吗?

Re: CSEC GenerateMACAddrMode address range

我的错

我的意思是无法从 512kb
CSEC_DRV_GenerateMACAddrMode(CSEC_RAM_KEY,(uint8_t *)0x0007FFFC, 0x00000080, (uint8_t *)cmacout) 中取出;

但我使用 addr = 0x0007FFFC,len = 0x00000080

也没有错误,但超出范围

Re: CSEC GenerateMACAddrMode address range

你好@SaLan

这是 Addr 模式下 CMD_GENERATE_MAC 命令(也称为指针方法)的限制:

lukaszadrapa_0-1767118666499.png

分区(即块大小)可以是 128KB、256KB 或 512KB,视衍生产品而定:

lukaszadrapa_1-1767118711782.png

此致,

Lukas


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-31-2025 06:26 AM
Updated by: