2269126_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2269126_ja-JP

2269126_ja-JP

CSEC GenerateMACAddrMode アドレス範囲

メリークリスマス

こんにちは

CSECのGenerateMACAddrMode関数を使用していたところ、アドレス値が0x7DFFFを超えるとエラーが発生します。これは普通ですか?

Re: CSEC GenerateMACAddrMode address range

私のせい

つまり512KBからCANができない
CSEC_DRV_GenerateMACAddrMode(CSEC_RAM_KEY、(uint8_t *)0x0007FFFC、0x00000080、(uint8_t *)cmacout);

ただし、addr = 0x0007FFFC、len = 0x00000080 を使用します

エラーもありませんが、範囲外です

Re: CSEC GenerateMACAddrMode address range

こんにちは@SaLan

これは、Addr モード(ポインター方法とも呼ばれます)の CMD_GENERATE_MAC コマンドの制限です。

lukaszadrapa_0-1767118666499.png

パーティション(つまりブロックサイズは派生に応じて128KB、256KB、または512KBになります。

lukaszadrapa_1-1767118711782.png

よろしくお願いいたします。

ルーカス


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-31-2025 06:25 AM
Updated by: