2268905_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2268905_ja-JP

2268905_ja-JP

RT1175 は、CANFD の送受信にコールバック関数を使用します。

コールバック関数を使用して CANFD データの送受信デモを作成する方法。つまり、CANFD データのフレームが受信されると、そのデータはそのまますぐに送り返されます。

Re: RT1175 使用回调函数进行CANFD收发

こんにちは@JerrmyLiさん、

NXPのRTシリーズ製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。喜んでお手伝いさせていただきます。

カスタム開発ボードを使用しているのか、それとも MIMXRT1170-EVKB を使用しているのかを明確にしていただけますか?
MIMXRT1170-EVKB の場合は、SDK デモ例 evkbmimxrt1170_canfd_interrupt_transfer_cm7 を参考にして、ニーズに合わせて若干の変更を加えることをお勧めします。
1 つの方法としては、受信した CAN FD フレーム データを FlexCAN コールバック関数でコピーし、CAN FD 送信関数を呼び出して送信する方法があります。
テストには 2 つの開発ボードが必要ですが、CANoe または CANalyzer を使用して CAN ノードをシミュレートすることもできます。
同時に、双方の CAN FD フォーマット(ビット レート、フレーム長など)が一致していることを確認し、バス上に終端抵抗があるかどうかを確認します。
 
よろしくお願いします
メイリュー
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-27-2025 02:25 AM
更新者: