2268873_en-US

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2268873_en-US

2268873_en-US

MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:processor is in secure mode,EraseSector timeout(6000ms) PC=0xFFFF

MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:processor is in secure mode,EraseSector timeout(6000ms) PC=0xFFFFFFFE,ChecksumSectors Ef(38)

各位好,我在使用 MCUXpresso IDE + LinkServer 给 NXP MCXW716C(板卡:FRDM-MCXW71 / 或自研板)下载程序时遇到烧录失败问题,现象如下,想请教可能原因与恢复方法。

软硬件环境

  • IDE:MCUXpresso IDE 25.6.136

  • LinkServer:RedlinkMulti Driver v25.6 (Jun 26 2025 build 1017)

  • 调试器:板载 MCU-LINK on-board (r0E3) CMSIS-DAP V3.117

  • 连接方式:SWD

  • 芯片:MCXW716CxxxA

  • 系统:Windows [版本号可选]

  • 工程/示例:[例如 frdmmcxw71_lpi2c_read_fxls896x_accel_value_transfer]

复现步骤

  1. 打开工程并正常编译生成 AXF/ELF

  2. 点击 Debug(或下载/烧录)

  3. LinkServer 连接正常,但在擦除/写入阶段失败

关键日志(截取)

 
processor is in secure mode ... Writing 23936 bytes to address 0x00000000 in Flash driver "ChecksumSectors" error 'Ef(38): Flash operation has returned an error (see log)' ... driver "EraseSector" timeout (6000 ms) PC: FFFFFFFE

现象说明

  • 能正常识别芯片与 Flash:Flash variant 'FMU 1MB' detected

  • 但提示 processor is in secure mode

  • 随后在 Flash driver 操作阶段报错:ChecksumSectors Ef(38)

  • 最终 EraseSector 擦除扇区 超时 6000ms,并且 PC 显示 0xFFFFFFFE

我想确认/请教的问题

  1. processor is in secure mode 在 MCXW716C 上通常意味着什么?是否表示已进入安全生命周期/开启安全配置从而限制 Flash 擦写与调试?

  2. 对于这种状态,正确的恢复方式是什么?是否需要 mass erase / recover / unsecure 流程?在 MCUXpresso/LinkServer/MCU-LINK 下如何操作最规范?

  3. PC: 0xFFFFFFFE 是否可视为 flash driver 跑飞/HardFault/调试访问被安全域隔离导致的“无效 PC”?

  4. 是否有人在 LinkServer v25.6 + MCXW716C 上遇到类似 EraseSector timeout?有没有已知 bug、推荐的连接脚本/参数(如降低 SWD 频率、connect under reset、改变复位策略等)?

我可以补充的信息(如需要)

  • [是否使用过安全示例/TrustZone/secure boot 配置:是/否/不确定]

  • [芯片是否曾经烧录过安全相关固件/配置区:是/否/不确定]

  • [尝试过的操作:降低 SWD 频率、换线/换口、断电重启、按住复位连接、换 LinkServer 版本等]

  • 可提供完整 LinkServer log / 工程 / 最小复现步骤

感谢大家指点。

Board DesignRe: MCUXpresso IDE 25.6 烧录 MCXW716C 失败:processor is in secure mode,EraseSector timeout(6000ms) PC=0x

Hi @向明月 

I think you can download the secure provision tool.

MCUXpresso Secure Provisioning Tool | NXP Semiconductors

And create the w71 workspace.

Harry_Zhang_1-1766737112192.pngHarry_Zhang_1-1766737112192.png


And erase it.

Harry_Zhang_0-1766737059406.pngHarry_Zhang_0-1766737059406.png

Hope this will help you.

BR

Harry

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-26-2025 02:31 AM
更新人: