こんにちは、NXPの専門家です。
最近、S32K144の外付け水晶発振器が2つの異なる発振振幅を示すことを発見しました。1つ目は0.987V~1.925V、2つ目は1.25V~1.66Vです(下図参照)。MCUは5V電源で動作しています。1つ目のケースではMCUは安定して正常に動作しますが、2つ目のケースではMCUが断続的に動作しなくなります。
しかしながら、S32K1xxのデータシートでは、水晶発振器のトラフ電圧が1.15V未満、ピーク電圧が3.5V(5V電源)以上であることが要求されています。これは、当社の実際のテスト結果と大きく異なるようです。
そこで、S32K1 の水晶発振器の振幅要件についてお聞きしたいと思います。