2268519_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2268519_zh-CN

2268519_zh-CN

S32K344 是否支持用于铁路应用的 EN 50128 / SIL 3/4?

您好,

我正在评估铁路功能安全项目的 S32K344(双核)。我需要知道这种 MCU 是否可用于需要..:

  • EN 50128(铁路软件功能安全标准)

  • SIL 3/SIL 4 功能安全等级

另外:

  1. 恩智浦是否有支持 SIL 3/4 设计的指南或文档?

  2. 对于在关键任务和非关键任务中安全使用双核有什么建议?

提前感谢!

Re: S32K344 will support EN 50128 / SIL 3/4 for railway applications?

请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。

Re: S32K344 will support EN 50128 / SIL 3/4 for railway applications?

你好@Yuvashree

S32K344 根据 ISO 26262 开发,支持 ASIL D,在功能安全完整性方面,ASIL D 与 SIL 3 大致相当。不过,恩智浦并未提供符合 EN 50128 或 SIL 4 标准的认证或声明。如果您的项目需要 EN 50128,则需要使用可用的功能安全文档(功能安全手册、FMEDA 等)自行进行功能安全评估和流程调整。

此致,

Lukas

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-30-2025 04:28 AM
Updated by: